Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832EVM 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
问题: 我已按照用户指南快速入门配置中的说明进行操作:
1) 1)将4.5V 电源连接到外部封套
2) 122.88MHz 应用于 IN1
3) 3)已连接 USB2ANY
4) 4)已加载默认配置
问题:电源上的电流为0.727A、PLL 锁定状态(STATUS_LD1和 STATUS_LD2)关闭
如果不使用外部 VCXO、我可以管理 PLL 锁定、因此我怀疑问题来自此处。