This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:默认配置无效

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/756976/lmk04832evm-default-configuration-not-working

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

问题: 我已按照用户指南快速入门配置中的说明进行操作:
1) 1)将4.5V 电源连接到外部封套
2) 122.88MHz 应用于 IN1
3) 3)已连接 USB2ANY
4) 4)已加载默认配置

问题:电源上的电流为0.727A、PLL 锁定状态(STATUS_LD1和 STATUS_LD2)关闭

如果不使用外部 VCXO、我可以管理 PLL 锁定、因此我怀疑问题来自此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    [引用 user="Eduardo Mendes"]如果不使用外部 VCXO,我可以管理 PLL 锁定,因此我怀疑问题来自此处。

    这意味着您将 PLL2 R MUX 调整为从 CLKin1获取、然后 PLL2锁定?

    您能否确认来自 VCXO 的~122.88MHz 信号?  如果 VCXO 出现问题、则 PLL1或 PLL2都不会按照您的指示锁定。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全正确。 如果我将 PLL2 RCLK MUX 设置为 PLL1 CLKinX、则 PLL2锁定。

    我观察到以下情况:
    在我对 PLL 进行编程之前(就在上电之后)。 我可以看到来自 VCXO 的122.88MHz 信号。
    使用默认配置对电路板进行编程后、该信号消失。

    谢谢、
    Eduardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:
    编程前后、我看到 VCC_VCXO 稳定在2.3V 左右
    编程前、UNEVT1约为0V、编程后变为3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    您应该为该 VCXO 测量3.3V 电压。

    如果更改 PLL1的 CP 极性、VTune 可能会恢复到0V、器件将再次振荡? (这当然不是解决方案、但可能是 VCXO 出现故障的原因的解释)。

    在对 VCXO 2.3V 进行调试时、您可以通过从输入端移除将 LDO 连接到 Vcc 的 R373来绕过 VCXO 的 LDO。 然后将 R19移至 R54以选择直接输入电源。 **由于您没有将 LDO 用于 VCXO,因此您需要将输入电压降低至3.6V,以避免 VCXO 过压。
    >是否可以检查此项?

    73、
    Timothy