This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:抖动清除器音频应用的最佳设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751952/lmk03318-best-setting-to-use-for-a-jitter-cleaner-audio-application

器件型号:LMK03318

您好!

我将 LMK03318用作抖动清除器、用于抖动小于5ps 的音频时钟源。 我将24.576MHz 的 MCLK 转换为12.288MHz 的音频采样时钟。 我已经包含了 MCLK 的抖动特性图。 您是否能够为该应用推荐最佳设置。

谢谢

此致

Bille2e.ti.com/.../mclk_5F00_jitter_5F00_statistics_5F00_181201_5F00_000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    随附的文件包含为您的用例配置的寄存器设置。 如果需要进一步优化配置、请使用这些设置作为起点。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    感谢您的回答。 您是否附加了文件?

    此致
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以告诉您该文件没有附加吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    抱歉。 请参阅随附的。

    此致、
    通道
    e2e.ti.com/.../LMK03328-recommended-settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我已经尝试过这些设置、并且没有从通道4中获取任何内容。 我在将值写入 LMK03318后进行了寄存器回读。 电子表格包含写入的值和回读的值。

    我确实注意到寄存器 R5、R6、R7、R169、R172和 R173加载了值、但这些寄存器未在数据表中定义。

    是否有任何关于为何没有输出的想法?

    谢谢

    此致

    Bill

    e2e.ti.com/.../lmk03318_5F00_register_5F00_setup_5F00_181205_5F00_000.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmk03318_5F00_almost_5F00_locking_5F00_waveform_5F00_181205_5F00_000.pdfHiLane、

    我已包含波形图。 看起来通道4上的输出发生在 VCO 校准周期之后、但 LMK 在此后不久会失去锁定。  

    黄色:PRIREF_P

    粉色:OUT4_p

    蓝色:STATUS0 - PLL VCO 校准激活(CAL)

    绿色:状态1 - PLL 失锁(LOL)

    此致

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我已经能够使 PLL 锁定。 为了使 PLL 锁定、我更改了 PRIREF_P 输入时钟的生成方式。

    我想使用 STATUS0作为 PLL 时钟的输出。 我已在您建议的现有值基础上对以下内容进行了编程、但看不到 STATUS0的任何输出。 您能否建议将 STATUS0设置为 PLL 时钟的输出?

    此致

    Bill

    0x1E=0x3B // R30

    0x2D=0x18 // R45将 STATUS0设置为使用/4的时钟输出

    0x2E= 0x61 // R46设置 STATUS0整数分频值98 (4816896000/(4*98)=12.288MHz

    e2e.ti.com/.../lmk03318_5F00_locking_5F00_waveform_5F00_181210_5F00_000.pdf

    4816896000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    我已经能够使 PLL 锁定。 为了使 PLL 锁定、我更改了 PRIREF_P 输入时钟的生成方式。

    我想使用 STATUS0作为 PLL 时钟的输出。 我已在您建议的现有值基础上对以下内容进行了编程、但看不到 STATUS0的任何输出。 您能否建议将 STATUS0设置为 PLL 时钟的输出?

    此致

    Bill

    0x1E=0x3B // R30

    0x2D=0x18 // R45将 STATUS0设置为使用/4的时钟输出

    0x2E= 0x61 // R46设置 STATUS0整数分频值98 (4816896000/(4*98)=12.288MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我设置0x2D = 0x1C 来禁用 STATUS1并启用 STATUS0 CMOS 时钟

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我已经尝试了0x2D=0x1C 和0x2D=0x18。 这两个设置都应该导致一个 STATUS0之外的时钟信号。 我的设置都无法正常工作。 我已包括一个完整的寄存器写入列表以及回读值。

    有没有关于为什么 STATUS0不输出的想法?

    此致

    Bill

    e2e.ti.com/.../register_5F00_writes_5F00_181211_5F00_000.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    我已经尝试了0x2D=0x1C 和0x2D=0x18。 这两个设置都应该导致一个 STATUS0之外的时钟信号。 我的设置都无法正常工作。 我已包括一个完整的寄存器写入列表以及回读值。

    有没有关于为什么 STATUS0不输出的想法?

    此致

    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我将您的寄存器设置转换为 TICS Pro 配置。 没有发现任何问题。

    您能否 再次使用复位位位位(R12.bit 7)来查看发生了什么情况?

    e2e.ti.com/.../LMK03318-TICS-Pro-configuration.zip

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    很抱歉耽误你的时间。 如 Shawn 所述、如果没有输出、则可能需要切换 RESET 位以重新校准 PLL。

    为了确定 PLL 是否被锁定、一件有助于调试的事情是将 STATUS1输出设置为 PLL LOL。

    此致、
    通道