Other Parts Discussed in Thread: LMK03318
您好!
我将 LMK03318用作抖动清除器、用于抖动小于5ps 的音频时钟源。 我将24.576MHz 的 MCLK 转换为12.288MHz 的音频采样时钟。 我已经包含了 MCLK 的抖动特性图。 您是否能够为该应用推荐最佳设置。
谢谢
此致
Bille2e.ti.com/.../mclk_5F00_jitter_5F00_statistics_5F00_181201_5F00_000.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318
您好!
我将 LMK03318用作抖动清除器、用于抖动小于5ps 的音频时钟源。 我将24.576MHz 的 MCLK 转换为12.288MHz 的音频采样时钟。 我已经包含了 MCLK 的抖动特性图。 您是否能够为该应用推荐最佳设置。
谢谢
此致
Bille2e.ti.com/.../mclk_5F00_jitter_5F00_statistics_5F00_181201_5F00_000.pdf
您好 Bill、
抱歉。 请参阅随附的。
您好、Lane、
我已经尝试过这些设置、并且没有从通道4中获取任何内容。 我在将值写入 LMK03318后进行了寄存器回读。 电子表格包含写入的值和回读的值。
我确实注意到寄存器 R5、R6、R7、R169、R172和 R173加载了值、但这些寄存器未在数据表中定义。
是否有任何关于为何没有输出的想法?
谢谢
此致
Bill
e2e.ti.com/.../lmk03318_5F00_register_5F00_setup_5F00_181205_5F00_000.xlsx
e2e.ti.com/.../lmk03318_5F00_almost_5F00_locking_5F00_waveform_5F00_181205_5F00_000.pdfHiLane、
我已包含波形图。 看起来通道4上的输出发生在 VCO 校准周期之后、但 LMK 在此后不久会失去锁定。
黄色:PRIREF_P
粉色:OUT4_p
蓝色:STATUS0 - PLL VCO 校准激活(CAL)
绿色:状态1 - PLL 失锁(LOL)
此致
Bill
您好、Lane、
我已经能够使 PLL 锁定。 为了使 PLL 锁定、我更改了 PRIREF_P 输入时钟的生成方式。
我想使用 STATUS0作为 PLL 时钟的输出。 我已在您建议的现有值基础上对以下内容进行了编程、但看不到 STATUS0的任何输出。 您能否建议将 STATUS0设置为 PLL 时钟的输出?
此致
Bill
0x1E=0x3B // R30
0x2D=0x18 // R45将 STATUS0设置为使用/4的时钟输出
0x2E= 0x61 // R46设置 STATUS0整数分频值98 (4816896000/(4*98)=12.288MHz
e2e.ti.com/.../lmk03318_5F00_locking_5F00_waveform_5F00_181210_5F00_000.pdf
| 4816896000 |
您好、Lane、
我已经尝试了0x2D=0x1C 和0x2D=0x18。 这两个设置都应该导致一个 STATUS0之外的时钟信号。 我的设置都无法正常工作。 我已包括一个完整的寄存器写入列表以及回读值。
有没有关于为什么 STATUS0不输出的想法?
此致
Bill
e2e.ti.com/.../register_5F00_writes_5F00_181211_5F00_000.xlsx
您好 Bill、
我将您的寄存器设置转换为 TICS Pro 配置。 没有发现任何问题。
您能否 再次使用复位位位位(R12.bit 7)来查看发生了什么情况?
e2e.ti.com/.../LMK03318-TICS-Pro-configuration.zip
此致、
肖恩