This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:重置分频器并生成 sysref

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/756711/lmk04828-resetting-the-divider-and-generating-sysref

器件型号:LMK04828

你好  

我想使用 LMK04828来实现两个目标:  

1:将输入信号除以30、并将分频器复位为确定性时序、从而生成已知相位100MHz 时钟

2.生成与 DACCLK 对齐且具有适当设置和保持时间的 SYSREF 至 DAC38RFxx。  

为此:  

fin =器件在端口 Fin 处的3GHz 外部输入、通过 LMK 进入 DACCLK

一个同步时间选通或 sysref 输入、以便:  

1.将分频器复位30、使时钟100MHz 输出处于确定性相位和时序

2.将 SYSREF 与 DACCLK 对齐

您能否告知所需设置是什么?  

什么是对齐机制? LMK 是否相对于 DACCLK 移动 SYSREF?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    我知道您正在通过 CLKin1/Fin 引脚向具有 SYSREF 的 DAC 分配3GHz 信号、但也希望分频/30以生成100MHz、该频率具有由外部同步定义的已知相位。  我不确定您的 SYSREF 频率、但这不会影响我的答案。

    这是可能的。  为此、您需要向 CLKin0输入发送同步脉冲、并满足3GHz 时 CLKin1输入的时序要求。  3GHz 的周期为~333ps。  我建议同步脉冲出现在 CLKin1的3GHz 输入时钟的下降沿。  有关示例图、请参阅随附的文档。

    e2e.ti.com/.../Using-LMK04828-as-JESD204B-Fan_2D00_out_2C00_-3-GHz-setup-and-hold.pdf

    提供该同步时、将器件配置为 CLKin0_OUT_MUX = 0 (驱动 SYSREF_MUX)、SYSREF_MUX = 0 (正常同步)、SYSREF_CLKin0_MUX = 0 (SYSREF_MUX)。  现在、对于您希望复位为具有确定性相位的每个分频器、请设置 SYNC_DISX = 0。  此外、为了确保 SYSREF 信号同步、设置 SYNC_DISSYSREF = 0。  这允许 CLKin0上的外部同步脉冲复位分频器。  给出 SYNC 脉冲后、设置所有 SYNC_DISX/SYSREF 位= 1、使 SYSREF 脉冲不会中断输出。  有关配置 SYSREF...的更多详细信息、请参阅第9.3.2节。 因为 SYNC 和 SYSREF 共享相同的时钟路径。  根据您的 SYSREF 配置、您需要重新配置多路复用器。

    -

    以在 DAC 输入端实现 SYSREF 到 DACCLK 的时序。  我建议调整 SYSREF 上的数字延迟。  这意味着保持器件时钟固定并调整 SYSREF 时钟。  虽然器件时钟路径具有25ps 的模拟延迟步长、但会增加本底噪声。  虽然您可以通过执行此操作来获得更精细的时序调整、但模拟延迟也会随 PVT 和数字延迟而增加变化、因此根据 DAC 频率、您可能需要适应温度变化。  请注意、您还可以在 sysref 路径中使用150ps 步长模拟延迟步长、并在 sysref 路径中使用数字延迟步长、以便两者之间的差值为166.5ps - 150ps = 16.5ps。  这将提供~16.5ps 的有效时间调整。  实际上、它将非常像模拟延迟步长不是完美的150ps。  此外、如上所述、可能需要适应与 PVT 相关的模拟延迟灵敏度。  通常、数字延迟足以满足设置和保持时间要求。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Timothy

    感谢您的提示和详细回答。
    我想重点介绍 SYNC 信号与实际分频器复位和 sysref 输出事件时序之间的时序要求。
    我需要在同步和实际分频器复位与 sysref 之间、同步事件之间以及 LMK 器件的重复开/关周期之间具有确定性延迟。

    这意味着、例如、如果 div。 复位在同步上升200nS 后发生、它必须是重复同步事件之间的相同常量数、并且在上电周期之间也保持200nS。

    我知道、为了实现这一点、我们需要确保 SYNC 满足高频(3GHz) DACCLK 的设置和保持要求。 这就是您发送的幻灯片的性质。 是这样吗?

    遗憾的是、在我的系统中、SYNC 与3GHz DACCLK 异步。 这是否意味着我将在分频器复位和 sysref 输出中具有+/- 1 DACCLK 不确定性? 您能否为该问题提供解决方案?

    非常感谢
    伊兹克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    如果我可以提出解决方案、我认为我需要更多信息。

    您的 SYSREF 是100MHz 吗?

    您是否希望通过异步请求同时同步多个 LMK04828?

    是否希望 LMK04828 SYSREF 与其他一些与异步请求相关的低频率对齐?
         *如果是、您能建议它的频率是多少?  这是您需要确定性的最低频率、一个周期的差异是透明的?  可能是 SYSREF 频率?

    说明中的说明。  如果您发出 SYSREF 脉冲时提供的 TIME_OF SYSREF 模 LOCAL_Multi_Frame_Clock_PERIOD = 0、JESD204B 不会影响。  如果这一次相同、您的应用可能会(也可能不会)关心。  JESD204B 只有在 LMFC 周期内具有确定性时序。  除此之外、您还必须跟踪事情。

    根据定义、SYSREF 周期等于 LMFC 周期的某个整数倍。  因此、SYSREF_PERIOD 模量 LOCAL Multi_Frame_Clock_Period = 0。

    [引用 user="Izik"]这意味着,例如,如果是 div。 复位在同步上升200nS 后发生、它必须是重复同步事件之间的相同常量数、并且在上电周期之间也保持200nS。 [/报价]

    如果满足输入条件... 除异步同步请求的定义外、时间将不会完全相同。  在理想/理论系统中、由于输入的异步性质、计时将从0秒变化到刚好小于1个 DACCLK 周期。  同步到 SYSREF 的不确定性是否为+/- 1 (或0到2个周期)对于您的系统而言更糟糕?

    73、
    Timothy