请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04208 我正在尝试利用 LD_MUX 控制来确认我的命令和对 LMK04208的控制。 为此、我将 LD_MUX 设置为0、将 LD_TYPE 设置为4、以强制 STATUS_LD 为高电平。 当我向器件写入0x004C006C (写入寄存器12)时 、我会看到 STATUS_LD 输出设置为高电平(写入寄存器12)。 就在那之后、我向器件写入0x3B02886D (写入寄存器13)、我看到 STATUS_LD 被取消置位。
这是预期的吗? 根据数据表、我本想在我重新写入寄存器12之前、STATUS_LD 应该是高电平。