This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:STATUS_LD 在非命令时更改

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755946/lmk04208-status_ld-changing-when-not-commanded

器件型号:LMK04208

我正在尝试利用 LD_MUX 控制来确认我的命令和对 LMK04208的控制。   为此、我将 LD_MUX 设置为0、将 LD_TYPE 设置为4、以强制 STATUS_LD 为高电平。   当我向器件写入0x004C006C (写入寄存器12)时 、我会看到 STATUS_LD 输出设置为高电平(写入寄存器12)。   就在那之后、我向器件写入0x3B02886D (写入寄存器13)、我看到 STATUS_LD 被取消置位。

这是预期的吗?   根据数据表、我本想在我重新写入寄存器12之前、STATUS_LD 应该是高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息。
    我尝试读回寄存器、这就是我找到的内容。 下面是登记行动和结果。

    写入0x040C006C -> STATUS_LD 的输出如预期的高电平、此时我们将设置 LD_MUX 和 LD_TYPE
    写入0x000C001F ->回读寄存器9这会导致 STATUS_LD 变为低电平、这是意料之中的
    接收到0x04060060 ->按预期读回 LD_MUX 和 LD_TYPE。 请注意、读取操作在32位边界上、因此忽略低5位低5位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我已为您的帖子指派了一名工程师。 预计下周会收到回复。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我确认写入0x040C006C、然后写入0x3B02886D、没有问题。 STATUS_LD 保持高电平。
    当您执行回读时、您是否在最后将 LE 拉高?

    73、
    Timothy