This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594低温相位噪声降级

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754555/lmx2594-lmx2594-low-temperature-phase-noise-dergade

器件型号:LMX2594

尊敬的 Dean:

我的客户在低温下遇到相位噪声降级。 它在85°C 至-30°C 范围内保持稳定、但在-30°C 时为~5dBc/Hz、在-40°C 时为~9dBc/Hz、在13050MHz 输出的100KHz 偏移下为9dBc/Hz。

图16和17显示了-40C 时的相位噪声变化(以 d/s 为单位)、这与此不同。  

我将分别向您的电子邮件发送测量数据、环路滤波器值、寄存器、仿真数据。

  

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马萨-圣、

    LMX2594的 VCO 相位噪声实际上在较低温度下会提高、而不会降低。

    类似地、发生的情况是 VCO 增益正在变化、这会改变 PLL 的环路带宽。 这可能会影响您的100kHz 相位噪声。 我将查找您的电子邮件。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    非常感谢您的建议。 你是对的。 客户使用旧版本的 PLLatinum Sim。 它计算出的 VCO 增益126.4MHz/V 远低于最近的仿真器计算结果、应为178.9MHz/V 这种漏引线、环路带宽越宽、VCO 噪声截止范围也就越小。

    此致、

    Masa