请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 尊敬的 Dean:
我的客户在低温下遇到相位噪声降级。 它在85°C 至-30°C 范围内保持稳定、但在-30°C 时为~5dBc/Hz、在-40°C 时为~9dBc/Hz、在13050MHz 输出的100KHz 偏移下为9dBc/Hz。
图16和17显示了-40C 时的相位噪声变化(以 d/s 为单位)、这与此不同。
我将分别向您的电子邮件发送测量数据、环路滤波器值、寄存器、仿真数据。
此致、
Masa