请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC555 变压器后的 VCC 16V 输入、产生冲击,-1V 的负电压将注入外切支脚、长期使用以及是否会损坏芯片主体。 输出电压允许的范围是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
变压器后的 VCC 16V 输入、产生冲击,-1V 的负电压将注入外切支脚、长期使用以及是否会损坏芯片主体。 输出电压允许的范围是多少?