This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555输出3英尺问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755736/tlc555-tlc555-output-3-foot-problem

器件型号:TLC555

 变压器后的 VCC 16V 输入、产生冲击,-1V 的负电压将注入外切支脚、长期使用以及是否会损坏芯片主体。 输出电压允许的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压应大于或等于 GND 引脚电压、小于或等于 VDD 引脚电压。
    -1V (相对于 GND 引脚)的负电压过大。 可能会发生损坏。