This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:外部时钟输入-相位噪声

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755574/lmx2592-external-clock-input---phase-noise

器件型号:LMX2592

你(们)好

我使用 LMX2592EVM 来检查相位噪声性能。 使用默认的板载晶体振荡器、我测量了相位噪声性能、这非常好。 现在、当我通过绕过板载时钟将外部时钟连接到 EVM (通过切换 R14p 和 R14)时、测量任何输出频率下的相位噪声性能、我在100Hz 至10kHz 频带中看到大量杂散(使用板载晶体时不存在)。 我还会在将外部时钟作为输入之前检查其相位噪声性能、这非常好。 我不确定这些杂散是如何显示的、当它们与板载晶体不存在时。 我是否可以知道如何消除这些杂散、或者至少是它们在 EVM 上发生的原因? 即使使用 良好的信号源(优于指定的-135dBc/Hz @ 10kHz 偏移)

所附为相位噪声性能曲线。 黄色1表示作为输入提供的100MHz 外部时钟、红色1表示在3.9GHz 时使用外部时钟进行测量。 此致

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venu、

    您是否还断开了为电路板上的100MHz XO 供电的电阻器? 我们已经看到、如果 XO 正在运行、并且您还有一个外部输入基准、那么您可以得到这样的杂散。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,迪

    我没有断开连接。 我将断开为时钟供电的电阻器,看看它是否解决了问题。

    此致
    Venu