Other Parts Discussed in Thread: LMK03318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 尊敬的 TI:
我不想在这里发布、因为其中包含机密信息。
我通过电子邮件发送到一个地址;elab_ibis@list.ti.com 在 IBIS 模型中进行了介绍。
但是、由于我收到了交货失败报告、因此似乎不再有效。
我一直在使用下面的 IBIS 模型来模拟传输线路。
器件型号:LMK03318
IBIS 模型:lmk033x8.IBS
www.ti.com/.../snam177
我想使用使用器件的 AC-LVPECL 接口。
但是、器件的输出振幅电平似乎远大于规格。
我创建了一份报告、但我不想在此附上。
如果我应用不同的 LVPECL 驱动器、它在具有正确振幅(即800 mVp-p se、1600 mVp-p diff)的情况下运行良好。
您能深入了解一下吗?
谢谢、
Tomo