This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318 LVPECL 125MHz 输出电平

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755517/lmk03318-lmk03318-lvpecl-125mhz-output-level

器件型号:LMK03318

尊敬的 TI:

我不想在这里发布、因为其中包含机密信息。

我通过电子邮件发送到一个地址;elab_ibis@list.ti.com 在 IBIS 模型中进行了介绍。

但是、由于我收到了交货失败报告、因此似乎不再有效。

我一直在使用下面的 IBIS 模型来模拟传输线路。

器件型号:LMK03318
IBIS 模型:lmk033x8.IBS
www.ti.com/.../snam177

我想使用使用器件的 AC-LVPECL 接口。
但是、器件的输出振幅电平似乎远大于规格。
我创建了一份报告、但我不想在此附上。

如果我应用不同的 LVPECL 驱动器、它在具有正确振幅(即800 mVp-p se、1600 mVp-p diff)的情况下运行良好。

您能深入了解一下吗?

谢谢、
Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用100欧姆差分负载电阻器端接差分对?

    请将您的报告发送至 clock_support@list.ti.com。

    Alan