请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好、TI 团队、
我正在尝试从 CDCI6214中获取270MHz。
我已使用 TICS Pro 来获取相关设置。 运行向导后、我获得以下配置:
但是、使用此配置、我将在所有输出端口获得~232MHz。
我们使用27MHz LVCMOS 时钟作为清晰的输入基准。
您是否对我们的错误行为有任何看法?
非常感谢
BR
托比亚斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.