This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:输出时钟频率不正确/设置错误?

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752487/cdci6214-output-clock-frequency-is-incorrect-wrong-settings

器件型号:CDCI6214

您好、TI 团队、

我正在尝试从 CDCI6214中获取270MHz。

我已使用 TICS Pro 来获取相关设置。 运行向导后、我获得以下配置:

但是、使用此配置、我将在所有输出端口获得~232MHz。

我们使用27MHz LVCMOS 时钟作为清晰的输入基准。

您是否对我们的错误行为有任何看法?

非常感谢

BR

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    PLL 是否仍处于解锁状态? 如果是这样、需要通过写入 REAL 位来重新校准 PLL。 如果您使用 TICS Pro GUI、只需单击"Re-CAL"按钮。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    非常感谢!
    我仅使用该工具获取设置、它未连接到器件。
    因此、工具中的 PLL 解锁状态并不重要。
    但是、手动写入 Ral 位只是为我解决了这个问题。

    BR
    托比亚斯