This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:LOS 状态问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740969/cdcm6208-los-status-issue

器件型号:CDCM6208

大家好。

我的客户设置寄存器4为0x30、REF_SEL=Low。
在这种情况下、当器件加电并配置设置时、PLL_UNLOCK 和 REF_LOS 信号重复 出现/释放。
在客户将 ResetN (Reg3_bit6) 从0更改为1后、PLL 被锁定且 LOS 被释放。

此  设置中是否需要重置?

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho-San、

    您能否与我分享编程时使用的完整上电序列?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前的理解是:
    -器件的 REF_SEL 引脚为低电平
    - RESETN/PWR 引脚变为高电平。
    - PDN 引脚为高电平(或悬空)
    - SYNCN 引脚为高电平(或悬空)
    - SI_MODE1、SI_MODE0引脚=低电平、SPI 为低电平或高电平、I2C 为低电平。
    -使用 I2C 或 SPI 对器件进行编程。

    然后客户对完整的寄存器映射进行编程。
    -寄存器3、位6 (RSTN)= 1
    - PLL 被解锁
    - REF_LOS 为低电平(意味着存在输入信号)。
    >这是在[如果寄存器3、位8、ST0_LOR_EN = 1、则在 STATUS0引脚上测量的;如果寄存器3、位11、ST1_LOR_EN = 1]、则在 STATUS1引脚上测量的]

    当它们将 Reg3位6 (RSTN 位)从0更改为1时。
    PLL 变为锁定状态。
    - REF_LOS 为低电平(意味着存在输入信号)。

    注意、
    只要 RSTn 位= 0、就应该没有输出/不被锁定。
    当您在主题 LOS 状态问题中提到时、

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothe-San

    感谢你的答复。
    您的理解是正确的。

    我还有一个信息。
    以下设置 CDCM6208在通电时可以正常运行。
    [Reg4=0x20EF、REF_SEL=OPEN]

    不同的是 REF_SEL 状态、异常操作为 REF_SEL=L、正常操作设置为 REF_SEL=H (开路)
    针对 REF_SEL=L 对寄存器4设置进行了优化 我已查看数据表中的表5。 (表5。 输入多路复用器选择)

    我不知道为什么我们需要使用 REF_SEL=L 进行复位  

    和电源序列。
    所有电源时序都是相同的、200ms 后、ResetN 从电源0变为1、等待10s、这是我的客户设置寄存器。
    2.5V:DVDD、VDD_PRI、VDD_SEC
    1.8V 和3.3V:PLL 电源和 IO 电源

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho-San、

    您能否确认使用的接口类型? I2C 还是 SPI?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好

    感谢您的支持。
    接口类型为 SPI。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho-San、

    很抱歉、这方面的进展缓慢以及所有问题...

    我查看了0x0030的编程...
    位[15:14]= 0:智能多路复用器脉宽选择被禁用。
    位[13]= 0:自动 SmartMux
    位[12]= 0:忽略、因为自动智能多路复用器模式。
    位[11:8]= 0:PLL R /1。
    位[7:6]= 0:次级输入缓冲器为 CML
    位[5]= 0:次级输入被禁用 [对于自动模式、这必须被启用]
    位[4:3]= 1:主输入缓冲器是 LVDS
    位[2]= 1:初级输入被启用
    位[1]= 0;次级输入为1.8V 电源[应为1以获得2.5/3.3V 电源的最佳性能]
    位[0]= 0;针对初级输入的1.8V 电源[为了获得2.5/3.3V 电源的最佳性能、应该为1 ]
    -->此设置在技术上无效,因为在自动智能复用模式下,但两个参考都未启用。

    我查看了0x20EF 的编程

    位[15:14]= 0:智能多路复用器脉宽选择被禁用。
    位[13]= 1:智能多路复用器设置为手动。
    位[12]= 0:始终选择主输入。  (设置为1、以便在 REF_SEL = H 时选择次级输入)。
    位[11:8]= 0:PLL R /1。
    位[7:6]= 3:二次侧输入缓冲器为晶振
    位[5]= 1:使能次级输入
    位[4:3]= 1:主输入缓冲器是 LVDS
    位[2]= 1:初级输入被启用
    位[1]= 1;二次侧输入为2.5V/3.3V 电源
    位[0]= 1;主输入为2.5V/3.3V 电源
    -->此设置似乎始终选择主输入。  初级配置为 LVDS 输入缓冲器。

    对于 Reg4 = 0x0030的情况、我无法确定 REF_SEL 引脚的行为、因为它无效。  但是、对于0x20EF 情况、我希望 REF_SEL 引脚不起作用、因为位[12]、SMUX_REF_SEL = 0。  这必须被设定为1、这样 REF_SEL 能够在主基准和次级基准之间进行选择。

    是否打算在初级输入端使用 LVDS 信号仅用于 CDCM6208基准?

    是否打算使用 REF_SEL 引脚在 PRI 和 SEC 基准之间切换?

    PRI 和 SEC 输入端的参考频率和信号电平是多少?

    这是在定制板上还是在 EVM 上?

    如果我有完整的编程、这可能有助于排除故障。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothe-San、

    感谢您的支持。

    抱歉、我的信息错误。 客户设置为0x03EF、而不是0x0030。
    请再次检查、抱歉...

    我的评论如下。

    是否打算在初级输入端使用 LVDS 信号仅用于 CDCM6208 基准?
    =>是的、我的客户仅使用主输入、输入类型为 LVDS。

    是否打算使用 REF_SEL 引脚在 PRI 和 SEC 基准之间切换?
    =>是的,当我的客户设置 REF_SEL 引脚=低电平时,LOS 信号重复 出现/释放。

    PRI 和 SEC 输入端的参考频率和信号电平是多少?
    =>输入频率为155.52MHz 和 2.5V/3.3V LVDS。

    这是在定制板上还是在 EVM 上?
    =>客户板。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothe-San

    我的问题如何?
    请检查0x03EF 寄存器。

    客户和我想知道、当他们设置0x30EF 时、他们是否必须复位器件。

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    我的客户设置寄存器4为0x30EF、REF_SEL=Low。
    在这种情况下、当器件加电并配置设置时、PLL_UNLOCK 和 REF_LOS 信号重复 出现/释放。
    在客户将 ResetN (Reg3_bit 6) 从0更改为1后、PLL 被锁定且 LOS 被释放。

    以下设置 CDCM6208 在通电时可以正常运行。
    [Reg4=0x20EF、REF_SEL=OPEN (内部上拉=高电平)]

    不同的是 REF_SEL 状态、异常操作为 REF_SEL=L、正常操作设置为 REF_SEL=H (开路)
    针对 REF_SEL=L 对寄存器4设置进行了优化 我已查看数据表中的表5。 (表5。 输入多路复用器选择)

    我不知道为什么我们需要使用 REF_SEL=L 进行复位  
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothe-San

    你有更新吗?
    请给我回复。

    此致、
    好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothe-San

    我想了解我们是否应该将器件复位为 0x03EF 设置以释放 LOS 并解锁状态。
    我的客户只想知道它。 如果我们需要操作复位、我们需要知道原因。

    我认为我不需要复位器件、但是在设置此寄存器设置(0x03EF)时、我的客户需要在器件上电后进行复位、以释放 LOS 和解锁状态。

    我必须在本周的星期五之前向我的客户回答此问题。

    此致、
    好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho-San、

    很抱歉、上周我不在办公室。

    [引用 user="sho Ogane "][引用 user="Timothy T"]是否打算仅将主输入端的 LVDS 信号用于 CDCM6208参考?

    =>是的、我的客户仅使用主输入、输入类型为 LVDS。

    [报价用户="sho Ogane "][报价用户="Timothy T"]是否打算使用 REF_SEL 引脚在 PRI 和 SEC 基准之间切换?[/quot]
    =>是的,当我的客户将 REF_SEL 引脚设置为低电平时,LOS 信号重复出现/释放。[/QUERPLET]

    好的、因此当 REF_SEL 引脚=低电平时、应选择 PRI_REF。 当您说 LOS 信号重复出现/释放时。 您是否意味着 LOS 信号会打开和关闭、打开和关闭一段时间、然后它会保持关闭(释放)?


    [引用 user="sho Ogane "][引用 user="Timothy T"] PRI 和 SEC 输入端的参考频率和信号电平是多少?
    =>输入频率为155.52MHz 和2.5V/3.3V LVDS。[/报价]

    请务必查看表21、寄存器4:

    如果连接在 SEC_REF。 禁用 SEC_REF 输入。
    如果 LVDS 位于 SEC_REF。 设置 LVDS 模式(当前为晶振模式)。
    --

    不过、我认为您的重点是将155.52MHz LVDS 连接到 PRI_REF、而不是 SEC_REF 的输入。 在这种情况下、应禁用 SEC_REF 输入、因此我建议使用类似0x30CF 的设置来禁用次级输入。

    [报价用户="sho Ogane">我的客户设置寄存器4为0x30EF、REF_SEL=Low。
    在这种情况下、当器件加电并配置设置时、PLL_UNLOCK 和 REF_LOS 信号重复出现/释放。
    在客户设置 ResetN (Reg3_bit 6)从0更改为1后、PLL 被锁定且 LOS 被释放。[/quot]

    [引用 user="sho Ogane">以下设置,CDCM6208在通电时可以正常运行。
    Reg4=0x20EF、REF_SEL=open (内部上拉=高电平)[/quot]

    我将与同事核实、看看他们是否更了解此案例。 我的理解是 REF_SEL 对于这个编程不应是很重要。 但是、由于 SEC_REF 未连接、请禁用(如 Reg4 = 0x30CF)输入并告知结果。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothe-San

    感谢您的持续支持。
    很抱歉要问你这么多次。

    Timothime-San
    >确定、因此当 REF_SEL 引脚=低电平时、应选择 PRI_REF。 当您说 LOS 信号重复出现/释放时。 您是否意味着 LOS >信号打开和关闭,打开和关闭一段时间,然后保持关闭(释放)?
    =>它不会保持关闭,LOS 信号重复打开和关闭。

    >我的理解是 REF_SEL 对于此编程不应重要。 但是,由于 SEC_REF 未连接,请禁用(如 Reg4 =>0x30CF)输入并告知结果。
    =>确定,我请求设置 REG 4=0x30CF

    >>我将与同事核实他们是否了解有关此案例的更多信息。
    =>谢谢! 我的客户希望在本周内解决此问题。 请帮帮我。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho-San、

    我的同事建议尝试 切换 REF_SEL 引脚以实现原始设置(寄存器4 = 0x30EF)。 然后查看 PLL 是否能很好地锁定到 PRI_REF。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothe-San

    感谢你的答复。
    我知道我们需要为 原始设置切换 REF_SEL 引脚(寄存器4 = 0x30EF)。  
    但是、我的客户在电路上修复了 REF_SEL=Low。
    在这种情况下、我们是否需要复位?

    当我们切换 REF_SEL 引脚时? 在寄存器设置之后?

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothe-San

    感谢您的支持。
    我还有一个问题。

    您建议我的客户切换 REF_SEL 引脚以改善 LOS 状态。
    数据表中是否描述了此操作? 如果我们需要在本例中执行此操作、我认为这是勘误表。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ogane-san、

    当我在 EVM 上检查时、切换 RESET 或 REFSEL 的方法在寄存器写入后效果良好。 但最终我们没有关于此问题的明确文档。 请给我们一点时间进行确认、然后我们将进行数据表更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu-San

    感谢您的支持。

    我知道当我们设置0x30EF 时、我们应该在电阻器写入后切换复位或 REF_SEL。
    现在、我们没有收到客户添加此操作的请求、因此我们等待您的更新。

    此致、
    好的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它需要时间更新数据表或应用手册以进行显示。 如果客户需要文档来展示这种方法、则通过离线电子邮件发送给 Madhu 可以为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-San、

    我们在实验室中详细了解了这一点。 REF_SEL 引脚切换不是很稳定。 但复位切换功能稳健、并且始终有效。 Lane Boyd 将更新数据表、我们将在数据表完成后通知您。