大家好。
我的客户设置寄存器4为0x30、REF_SEL=Low。
在这种情况下、当器件加电并配置设置时、PLL_UNLOCK 和 REF_LOS 信号重复 出现/释放。
在客户将 ResetN (Reg3_bit6) 从0更改为1后、PLL 被锁定且 LOS 被释放。
此 设置中是否需要重置?
此致、
好的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Timothe-San
感谢你的答复。
您的理解是正确的。
我还有一个信息。
以下设置 CDCM6208在通电时可以正常运行。
[Reg4=0x20EF、REF_SEL=OPEN]
不同的是 REF_SEL 状态、异常操作为 REF_SEL=L、正常操作设置为 REF_SEL=H (开路)
针对 REF_SEL=L 对寄存器4设置进行了优化 我已查看数据表中的表5。 (表5。 输入多路复用器选择)
我不知道为什么我们需要使用 REF_SEL=L 进行复位
和电源序列。
所有电源时序都是相同的、200ms 后、ResetN 从电源0变为1、等待10s、这是我的客户设置寄存器。
2.5V:DVDD、VDD_PRI、VDD_SEC
1.8V 和3.3V:PLL 电源和 IO 电源
此致、
好的
您好、Sho-San、
很抱歉、这方面的进展缓慢以及所有问题...
我查看了0x0030的编程...
位[15:14]= 0:智能多路复用器脉宽选择被禁用。
位[13]= 0:自动 SmartMux
位[12]= 0:忽略、因为自动智能多路复用器模式。
位[11:8]= 0:PLL R /1。
位[7:6]= 0:次级输入缓冲器为 CML
位[5]= 0:次级输入被禁用 [对于自动模式、这必须被启用]
位[4:3]= 1:主输入缓冲器是 LVDS
位[2]= 1:初级输入被启用
位[1]= 0;次级输入为1.8V 电源[应为1以获得2.5/3.3V 电源的最佳性能]
位[0]= 0;针对初级输入的1.8V 电源[为了获得2.5/3.3V 电源的最佳性能、应该为1 ]
-->此设置在技术上无效,因为在自动智能复用模式下,但两个参考都未启用。
我查看了0x20EF 的编程
位[15:14]= 0:智能多路复用器脉宽选择被禁用。
位[13]= 1:智能多路复用器设置为手动。
位[12]= 0:始终选择主输入。 (设置为1、以便在 REF_SEL = H 时选择次级输入)。
位[11:8]= 0:PLL R /1。
位[7:6]= 3:二次侧输入缓冲器为晶振
位[5]= 1:使能次级输入
位[4:3]= 1:主输入缓冲器是 LVDS
位[2]= 1:初级输入被启用
位[1]= 1;二次侧输入为2.5V/3.3V 电源
位[0]= 1;主输入为2.5V/3.3V 电源
-->此设置似乎始终选择主输入。 初级配置为 LVDS 输入缓冲器。
对于 Reg4 = 0x0030的情况、我无法确定 REF_SEL 引脚的行为、因为它无效。 但是、对于0x20EF 情况、我希望 REF_SEL 引脚不起作用、因为位[12]、SMUX_REF_SEL = 0。 这必须被设定为1、这样 REF_SEL 能够在主基准和次级基准之间进行选择。
是否打算在初级输入端使用 LVDS 信号仅用于 CDCM6208基准?
是否打算使用 REF_SEL 引脚在 PRI 和 SEC 基准之间切换?
PRI 和 SEC 输入端的参考频率和信号电平是多少?
这是在定制板上还是在 EVM 上?
如果我有完整的编程、这可能有助于排除故障。
73、
Timothy
您好、Timothe-San、
感谢您的支持。
抱歉、我的信息错误。 客户设置为0x03EF、而不是0x0030。
请再次检查、抱歉...
我的评论如下。
是否打算在初级输入端使用 LVDS 信号仅用于 CDCM6208 基准?
=>是的、我的客户仅使用主输入、输入类型为 LVDS。
是否打算使用 REF_SEL 引脚在 PRI 和 SEC 基准之间切换?
=>是的,当我的客户设置 REF_SEL 引脚=低电平时,LOS 信号重复 出现/释放。
PRI 和 SEC 输入端的参考频率和信号电平是多少?
=>输入频率为155.52MHz 和 2.5V/3.3V LVDS。
这是在定制板上还是在 EVM 上?
=>客户板。
此致、
好的
你好、Timothe-San
我的问题如何?
请检查0x03EF 寄存器。
客户和我想知道、当他们设置0x30EF 时、他们是否必须复位器件。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
我的客户设置寄存器4为0x30EF、REF_SEL=Low。
在这种情况下、当器件加电并配置设置时、PLL_UNLOCK 和 REF_LOS 信号重复 出现/释放。
在客户将 ResetN (Reg3_bit 6) 从0更改为1后、PLL 被锁定且 LOS 被释放。
以下设置 CDCM6208 在通电时可以正常运行。
[Reg4=0x20EF、REF_SEL=OPEN (内部上拉=高电平)]
不同的是 REF_SEL 状态、异常操作为 REF_SEL=L、正常操作设置为 REF_SEL=H (开路)
针对 REF_SEL=L 对寄存器4设置进行了优化 我已查看数据表中的表5。 (表5。 输入多路复用器选择)
我不知道为什么我们需要使用 REF_SEL=L 进行复位
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
此致、
好的
您好、Sho-San、
很抱歉、上周我不在办公室。
[引用 user="sho Ogane "][引用 user="Timothy T"]是否打算仅将主输入端的 LVDS 信号用于 CDCM6208参考?
=>是的、我的客户仅使用主输入、输入类型为 LVDS。
[报价用户="sho Ogane "][报价用户="Timothy T"]是否打算使用 REF_SEL 引脚在 PRI 和 SEC 基准之间切换?[/quot]
=>是的,当我的客户将 REF_SEL 引脚设置为低电平时,LOS 信号重复出现/释放。[/QUERPLET]
好的、因此当 REF_SEL 引脚=低电平时、应选择 PRI_REF。 当您说 LOS 信号重复出现/释放时。 您是否意味着 LOS 信号会打开和关闭、打开和关闭一段时间、然后它会保持关闭(释放)?
[引用 user="sho Ogane "][引用 user="Timothy T"] PRI 和 SEC 输入端的参考频率和信号电平是多少?
=>输入频率为155.52MHz 和2.5V/3.3V LVDS。[/报价]
请务必查看表21、寄存器4:
如果连接在 SEC_REF。 禁用 SEC_REF 输入。
如果 LVDS 位于 SEC_REF。 设置 LVDS 模式(当前为晶振模式)。
--
不过、我认为您的重点是将155.52MHz LVDS 连接到 PRI_REF、而不是 SEC_REF 的输入。 在这种情况下、应禁用 SEC_REF 输入、因此我建议使用类似0x30CF 的设置来禁用次级输入。
[报价用户="sho Ogane">我的客户设置寄存器4为0x30EF、REF_SEL=Low。
在这种情况下、当器件加电并配置设置时、PLL_UNLOCK 和 REF_LOS 信号重复出现/释放。
在客户设置 ResetN (Reg3_bit 6)从0更改为1后、PLL 被锁定且 LOS 被释放。[/quot]
[引用 user="sho Ogane">以下设置,CDCM6208在通电时可以正常运行。
Reg4=0x20EF、REF_SEL=open (内部上拉=高电平)[/quot]
我将与同事核实、看看他们是否更了解此案例。 我的理解是 REF_SEL 对于这个编程不应是很重要。 但是、由于 SEC_REF 未连接、请禁用(如 Reg4 = 0x30CF)输入并告知结果。
73、
Timothy
你好、Timothe-San
感谢您的持续支持。
很抱歉要问你这么多次。
Timothime-San
>确定、因此当 REF_SEL 引脚=低电平时、应选择 PRI_REF。 当您说 LOS 信号重复出现/释放时。 您是否意味着 LOS >信号打开和关闭,打开和关闭一段时间,然后保持关闭(释放)?
=>它不会保持关闭,LOS 信号重复打开和关闭。
>我的理解是 REF_SEL 对于此编程不应重要。 但是,由于 SEC_REF 未连接,请禁用(如 Reg4 =>0x30CF)输入并告知结果。
=>确定,我请求设置 REG 4=0x30CF
>>我将与同事核实他们是否了解有关此案例的更多信息。
=>谢谢! 我的客户希望在本周内解决此问题。 请帮帮我。
此致、
好的