Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2594
我有两个问题、一个是关于基本原理的问题、另一个是关于该特定电路板的问题。
首先、在重新校准之间、相位是否应保持一致? 也就是说、如果我要求 LMX2594在25微秒内重新校准、并且它成功地执行了校准、我是否可以预计重新校准前后的相位是相同的? 在某种意义上、这将允许我在重新校准期间忽略输出的同时"将输出的一部分"串在一起"、并希望它看起来像一个完美的 FMCW 波形。
第二、在特定频率扫描后需要重新校准的根本原因是什么? 其中一个环路是否会失去锁定、从而导致频率输出略为意外、或者如果 VCO 在特定频率扫描后未强制重新校准、输出是否完全无效?
谢谢、