This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594重校准后的相位

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752118/lmx2594evm-lmx2594-phase-after-recalibration

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我有两个问题、一个是关于基本原理的问题、另一个是关于该特定电路板的问题。

首先、在重新校准之间、相位是否应保持一致? 也就是说、如果我要求 LMX2594在25微秒内重新校准、并且它成功地执行了校准、我是否可以预计重新校准前后的相位是相同的? 在某种意义上、这将允许我在重新校准期间忽略输出的同时"将输出的一部分"串在一起"、并希望它看起来像一个完美的 FMCW 波形。

第二、在特定频率扫描后需要重新校准的根本原因是什么? 其中一个环路是否会失去锁定、从而导致频率输出略为意外、或者如果 VCO 在特定频率扫描后未强制重新校准、输出是否完全无效?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    是的、如果您使用相位同步功能、则校准之间的相位同步是一致的。

    好的、在技术方面、您可能会遇到两个不同的可能 Capcode、并且您会得到10ps 的变化、这可以使用完全辅助功能进行修复。 数据表中提到了这种情况。


    采用代数的原因是 VCO 频率分为7个内核、每个内核183个频带、而不是一个较大的连续频带。 这对于获得良好的相位噪声和宽调谐范围是必要的。 因此、校准选择正确的 VCO 内核、正确的 VCO 频带和正确的 VCO 振幅。

    此致、
    Dean