This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571输出频谱中的尖峰

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735818/lmx2571-spikes-in-lmx2571-output-spectrum

器件型号:LMX2571

您好!

我在 PLL 模式下使用 LMX2571、使用内部 VCO 合成两个 VHF 频率。 根据设计、我需要 在这两个频率之间以 指定 的时间间隔交替切换。

为此、我 分别为这两个单独的频率配置了 F1和 F2寄存器、并在这两个信号之间进行切换、我们尝试了 Trctrl 模式和 Reg 控制模式。

通过观察 LMX2571的直接输出( 即 RFoutTx 和 RFoutRx 的输出)获得结果;

1.当 F1和 F2被 切换为 TrCtrl 模式/寄存器选择模式时-输出频谱中出现尖峰。(下面连接的频谱快照)

2. 禁用此 F1和 F2切换时、即 F1或 F2被使用-输出频谱中没有尖峰。

对于上述情况、是否有任何方法可以消除输出频谱中的尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnujith、

    这可能是它的方式。

    我注意到扫描时间为100ms、这类似于相对于开关速度而言相对较慢。 因此、如果您在频率 A 和 B 之间切换并在两者上花费相同的时间、我预计会在频率 A、B、(A+B)/2处看到尖峰。

    现在、该杂散看起来略小于80kHz。 如果这是您可能期望小数杂散的地方、这种情况的另一种可能是由于 PLL 的趋稳。 例如、您可以尝试放宽环路带宽(由于电荷泵电流较高)、也可以考虑在环路滤波器中使用 NP0电容器、因为我看到开关后会立即跳升并稳定与电容器电介质相关的杂散。

    此致
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dean:

    感谢您的快速回复。  

    在上述问题中、峰值不是固定在某些频率、而是在中心频率两侧的多个频率上出现

    *注:只有启用 Rx/Tx 切换(通过寄存器模式或 Trctrl 模式)时,才会出现此尖峰。

    我附上了一个场景视频、我认为这将详细解释问题。

    e2e.ti.com/.../20181011_5F00_105247.mp4

    此致、

    Vishnujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishnujith、

    这可能是测量问题。 SpectAn 不与 TxRx 切换同步。 您应将 TrCtrl 连接到 Spectann 的"外部触发器"。 使用外部触发器设置 SpectAn、并确保扫描时间短于 TxRx 切换时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速回复。 根据您的建议、我已使用以下扫描时间将 TRCtrl 与频谱分析仪的外部触发器连接在一起(Tx/Rx 切换时间为30ms)

    扫描时间- 30ms。 配置此扫描时间后,频谱不可见。 下面的附件将显示相关观察结果。

    2.扫描时间-80ms (可以看到频谱的某些部分出现尖峰)

    。  

    此外,我还使用与案例2相同的频谱分析仪设置测量了另一个 DMR 无线电的频谱。(扫描时间80ms)。 下面的附件显示了相关详细信息。

    因此、即使在相同的 Tx/Rx 切换时间(30ms)下、使用相同的频谱分析仪设置、来自其他 DMR 无线电的输出也很好。

    希望您能为 LMX2571的 Rx/Tx 开关导致的此尖峰问题提供替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnujith、

    假设这不是测量问题(不确定我们是否可以假设)、则这可能与 PLL 的开关速度有关。 如果您更改电荷泵电流、这将对该开关速度产生很大影响、从而影响杂散。 但是、如果您更改此电荷泵电流并且没有影响、那么很难相信这是由 PLL 的开关速度造成的。

    另一个实验是保持频谱分析仪和观测频率相同、但更改您更改为的另一个频率。 这会影响 VCO 校准时间(以及许多其他因素)。

    现在、如果上述实验中的一项会影响该杂散、那么您可能可以通过增加系统的环路带宽来影响该杂散。 另一方面、如果没有影响、则表明这可能与测量相关。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在使用 TrCtl 引脚切换 F1和 F2时、LMX2571的输出频谱中存在类似的尖峰问题。
    为了验证这一点、

    (a)我用 F2固定 RFoutTx 端口(RxTx_CTRL = 1、RxTx_POL = 0、TrCtl 引脚= 0)。
    (b)保持 TrCtl 引脚= 0 (不切换 F1/F2)。
    (C)通过编程 R23寄存器(OUTBUF_TX_EN_F2)启用和禁用 RFoutTx 端口。
    通过观察基于上述设置的输出频谱、我可以找到之前出现的类似尖峰。

    因此、我得出结论、在这两种情况下、输出频谱中都存在尖峰
    1.当通过修复 TrCtl 引脚= 0来编程 R23寄存器(OUTBUF_TX_EN_F2)来启用/禁用 RFoutTx 端口时。
    切换 TrCtl PIN 时。
    请建议使用任何解决方案来消除 LMX2571输出中的尖峰。

    此致、
    FATHAH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    我已经尝试根据您在上面提到的建议来改变电荷泵电流、系统的环路带宽。 但遗憾的是、我在消除输出频谱中的尖峰方面未找到任何进展。 我还验证了测量设置、这很好。
    希望您能为这个问题提供一个替代解决方案。
    此致、
    Vishnujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnujith、

    我看到两种可能:
    尖峰是由测量设备引起的
    为了证明/证明这一点:
    a.由于测量设备而导致问题消失
    b.在另一个频谱分析仪上进行测量、查看或看不到峰值
    c.查找类似的频率开关波形、并查看或不查看尖峰

    尖峰是器件引起的
    a.使用器件进行锡化处理、看看它是否会影响杂散

    因此、如果您尝试更改电荷泵电流和环路带宽(您也可以更改相位检测器频率或 OSCin 频率)、但您完全看不到任何影响、那么您将更改器件的行为、但尖峰不会改变;这表明存在测量问题。 另一方面、如果它改变了它们(变得更糟或更好)、那么它可能会建议器件固有的某种东西。


    此致、
    Dean