您好!
我在 PLL 模式下使用 LMX2571、使用内部 VCO 合成两个 VHF 频率。 根据设计、我需要 在这两个频率之间以 指定 的时间间隔交替切换。
为此、我 分别为这两个单独的频率配置了 F1和 F2寄存器、并在这两个信号之间进行切换、我们尝试了 Trctrl 模式和 Reg 控制模式。
通过观察 LMX2571的直接输出( 即 RFoutTx 和 RFoutRx 的输出)获得结果;
1.当 F1和 F2被 切换为 TrCtrl 模式/寄存器选择模式时-输出频谱中出现尖峰。(下面连接的频谱快照)
2. 禁用此 F1和 F2切换时、即 F1或 F2被使用-输出频谱中没有尖峰。
对于上述情况、是否有任何方法可以消除输出频谱中的尖峰?