This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:外部 F_OSC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740983/lmx2594evm-external-f_osc

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我使用10MHz 的外部基准。 当我使用 TICS Pro SW 时、我没有问题获得正确的信号(并且 LD 锁定指示灯亮起)、但当我想使用选项"导入十六进制文件"对所有寄存器进行编程时、我无法将 f_osc 的值固定为10MHz。 我可以更改 N 分频器和小数分子及分母、但 f_osc 仍然为100MHz (我正在复制当我将 f_osc 值设置为10MHz 时出现的寄存器、但该寄存器仅影响小数参数)。 那么、我的问题是、如何通过寄存器将本地振荡器设置为10MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marta、

    请注意、f_osc 本身不会编程到器件中。 寄存器映射中的分频器值等。 因此、通过以十六进制格式保存/恢复原始寄存器数据、不会捕获此数据。

    如果要保存您的 TICS Pro EVM 状态、请使用文件保存/加载将 TICS Pro 软件的完整状态保存为.TCS 文件。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    好的、但是如果我想通过微控制器(不使用软件 TICS pro)来控制它、那么无法使用外部基准? 或者我怎么做? 因为、正如我看到的、只有当它知道 f_osc 的正确值时、LD 锁定才会被锁定。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marta、

    寄存器组足以对器件进行编程。

    实际上不需要该器件的 Fosc 频率。  LMX2594不知道输入频率、而只是知道各种频率的比率。  TICSPro 工具将 Fosc 频率显示为方便用户使用、但实际上并不需要对器件进行编程。  例如、如果您的输入频率为10MHz、输出频率为8000MHz、则该部件将使 Fout/Fosc = 8000/10 = 800。   现在、如果10MHz 频率为11MHz、则输出频率将为8800MHz; 器件不知道差异、也不会从寄存器设置中明显看出差异。

    此致、

    Dean