主题中讨论的其他器件:LMX2594
我使用10MHz 的外部基准。 当我使用 TICS Pro SW 时、我没有问题获得正确的信号(并且 LD 锁定指示灯亮起)、但当我想使用选项"导入十六进制文件"对所有寄存器进行编程时、我无法将 f_osc 的值固定为10MHz。 我可以更改 N 分频器和小数分子及分母、但 f_osc 仍然为100MHz (我正在复制当我将 f_osc 值设置为10MHz 时出现的寄存器、但该寄存器仅影响小数参数)。 那么、我的问题是、如何通过寄存器将本地振荡器设置为10MHz?