你(们)好。
该数据表在谐波杂散方面非常稀少-两个输出仅提供两个频率点。 您是否有更多关于谐波的数据?
此外、当您需要低于7.5GHz 的输出时、必须使用输出分频器。 在本例中、输出端的 VCO 泄漏是多少?
我提出这些问题是为了了解如果将 LMX2594用作 LO 来提供1 - 15GHz 的频率、混频器可能会产生什么杂散音调。
谢谢、
安东
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../Output-Power-and-Harmonics.xlsxAnton、
随附的是我通过自动测试程序获取的一些数据。 H1是载波、H2是二次谐波、H3是三次谐波。
此致、
Dean
尊敬的 Dean:
感谢您的及时响应。 您能描述您的测试设置吗? 它可能会让您了解有关您数据的一些问题:
1.为什么同步在13800 MHz 后关闭? 请参阅随附的显示最大功率的图。
2.我理解7500MHz 时最大功耗的降低是通过直接关闭 VCO 来解释的,但仍然明显低于图 18的数据表中。
3.我是否正确地指出,由于占空比损失,二次谐波斜升至1900MHz?
4.二次谐波和三次谐波的低通斜率均为18800MHz。 这是由于 LMX2594的频率响应造成的、希望不是因为测试设置?
LMX2594引起了我的注意、我将其与 ADF5356进行比较。
为了便于讨论、我在单独的 file.e2e.ti.com/.../LMX2594.pdf 中附加了一些相关图
谢谢!
e2e.ti.com/.../4571.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfAnton、
是的、这只是我手头上的原始数据、但我没有时间始终完美无误地完成所有工作。
在这种情况下、我多次发现自动测试中有错误、但没有时间去调查或重新获取数据、这在这里是很重要的。
请相信数据表、因为数据经过了更仔细的检查和仔细的记录。 正确的测量需要谨慎和时间、这是我并不总是拥有的奢侈品。 因此,有时我不得不匆忙地获取数据。 因此、是的、存在配置问题。 也就是说、在13.8GHz 和高温下、实际的较高 OUTx_PWR 设置下的输出功率会下降、数据表中也提到了这一点。
BTW、对于数据表、这一操作更加仔细、并在本随附文档末尾的章节之一中进行。
此致、
Dean