This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:无射频输出

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/737075/lmx2582-no-rf-output

器件型号:LMX2582

我使用 LMX2582生成单个频率。 我按照数据表第36页(8.2节)给出的原理图操作、并使用微控制器对 LMX2582进行编程。 但没有射频输出(即使是默认输出)不会出现(自由运行频率)。 即使对于默认输出、也需要对 LMX2582进行编程吗? 我已经使用论坛中给出的配置设置对其进行了编程(之前我使用的是从 TICS Pro 生成的设置):


1)写入 R0 = 0x002216;(器件软复位、R0 [1]= 1、其他位设置为默认值)

2)写入其他寄存器;

3)写入 R0 = 0x00221C;(频率校准、R0 [1]= 0、R0 [3]= 1、其他位设为默认值)

e2e.ti.com/.../588825

我无法知道我的编程是否错误或 LMX2582未正确焊接。 我想知道不进行编程且在电源复位后 LMX2582是否应生成默认频率(VCO 自由运行频率)。


提前感谢、


此致

阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alok、

    在考虑输出之前、首先要了解器件是否已通电。 您应该能够在电流消耗中看到这一点。 此外、OSCin 引脚在上电时的偏置电平大约为1.5V、在断电时为0V。 如果器件未加电、则无需担心输出频率。

    下一步是查看是否响应 SPI 命令。 使用 POWERDOWN 位给它加电和断电。

    如果您可以对器件进行编程、但器件未锁定、则有许多原因。 确保 CE 引脚为高电平。 确保您正在对所有寄存器进行编程、即使数据表中只有1和0的寄存器也是如此。 执行步骤3时、请确保您具有有效的输入基准。 确保输出已通电、并且您有一个上拉组件。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的宝贵建议。 我能够发送 SPI 命令。 为了测试这一点、我使用 R0[0]打开和关闭射频输出。 此外、我能够通过更改 PLL_R 值来更改输出频率。

    0x0B0F28 - 1.15GHz

    0x0B0028 - 2.43GHz

    0x0B0328 - 1.38GHz

    但是、当 IAM 更改 PLL_N 值时、输出没有更改。

    如数据表(第36页)所述、在环路滤波器中、使用 C1 = 3.7nF、C2 = 100nF 和 R5 = 51欧姆的 IAM。 IA m 不使用 R3_LF、R4_LF、C3_LF 和 C4_LF。

    PLL 是否无法使用上述环路滤波器设置跟踪频率?

    谢谢、此致

    阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alok、

    好的、现在听起来您可以对器件进行编程、但无法将其锁定到正确的频率。 下面是一些其他事项:

    请注意、您需要对所有寄存器进行编程才能使器件正常工作。
    此外、在 N 分频器值发生更改后、需要使用 FCAL_EN=1对 R0寄存器进行编程、以激活 VCO 重校准。

    2.我会测试电荷泵。 为此、请查看 VTune 引脚上的调整电压。 现在、将 PLL_N 值编程为真正低的值、例如 PLL_N=3。 然后将其编程到非常大的东西、例如 PLL_N = 30000。 希望您可以进行此跳转。 如果不是、则表明电荷泵未连接到 Vtune、或者电荷泵电流可能为三态。

    3.为了实现更稳健的编程、将寄存器 R0设置为 RESET=1、然后将 RESET=0的寄存器 R0重新加载、然后按相反的顺序加载所有寄存器、最后一个是 FCAL_EN=1的寄存器 R0。 然后在大约10ms 后再次向寄存器 R0写入 FCAL_EN=1。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    1) 1)我对所有寄存器进行了编程

    2) 2)我通过将 PLL_N = 3更改为 PLL_N = 4095 (12位时的最大值)测量了 VTune,但 VTune 仍然没有变化。 我已检查 CPout 和 VTune 引脚之间的导通性。 它们已连接。 我更改了 R14寄存器以更改电荷泵电流。 我得到了以下结果

    命令、0x0E0000 => CP_IDN = 0、CP_IUP=0、VTune = 0.3V

    命令、0x0E018C => CP_IDN = 3、CP_IUP= 3、VTune = 2.4V

    命令、0x0E0084 => CP_IDN = 1、CP_IUP = 1、VTune = 2.4V

    3) 3)我按照顺序先复位、然后加载寄存器并先对更高地址寄存器进行编程。 我还在写入 PLL_N 值后进行了校准、但频率仍然不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alok、

    从2)开始、似乎您正在对器件进行编程、并且电荷泵连接到 VCO 输入。   但是、实现两个方面:

    电 荷泵的最大输出为2.5V、因为它由2.5V 稳压器供电。  您测量的是非常靠近电源轨的2.4V 电压、我们可能会将其视为位于电荷泵的电源轨上。

    VCO  具有负调谐系数。  因此、它看起来是在尝试强制频率降低。

    我的第一个想法是、如果器件检测到 Fosc 引脚上没有输入基准、那么它会尝试强制降低输出频率、而不会出现这种情况、表现出与您看到的情况类似的症状。  可能吗?

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我更改了 PLL_R 值、输出频率也改变了。 如果器件无法感知基准信号、则不会发生这种情况。 这就是我的想法。 如果我丢失了任何信息、请予以更正。

    谢谢、此致

    阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢 Dean 深入了解电荷泵的工作情况、并感谢 Analog Wire 博文 e2e.ti.com/.../what-to-do-when-your-pll-does-not-lock。

    "我的第一个想法是、如果器件检测到 Fosc 引脚上没有输入基准、那么它会尝试强制降低输出频率、而不会出现这种情况、表现出与您看到的情况类似的症状。  可能吗?"

    上述评论在检查 TICSPro 中的寄存器配置方面大有帮助。 我发现、使用我的设置、我生成的频率大约为几百 GHz (VCO 频率在 TICSPro 中突出显示为红色)。 然后、我正确地更改了 N 值、以使 VCO 频率达到其工作范围。 然后、我对 PLL_N 值几乎没有做任何更改、输出在移动一点...我想。 明天我将确认这一点。 但我生成的频率不符合 TICSPro。 所有详细信息,我将于明天发布。

    感谢 Dean 的所有快速回复。

    谢谢、此致

    阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alok、

    好的、听起来 N 分频比设置错误、希望正确的值可以解决问题。


    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您提供的所有宝贵建议。 我的问题现已解决。 我的输出与从 TICSPro 计算得出的结果匹配、我有读取错误。

    谢谢、此致、

    阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alok、

    很棒!  我很高兴我们能够解决这一问题。


    此致、

    Dean