Other Parts Discussed in Thread: LMX2582
我使用 LMX2582生成单个频率。 我按照数据表第36页(8.2节)给出的原理图操作、并使用微控制器对 LMX2582进行编程。 但没有射频输出(即使是默认输出)不会出现(自由运行频率)。 即使对于默认输出、也需要对 LMX2582进行编程吗? 我已经使用论坛中给出的配置设置对其进行了编程(之前我使用的是从 TICS Pro 生成的设置):
1)写入 R0 = 0x002216;(器件软复位、R0 [1]= 1、其他位设置为默认值)
2)写入其他寄存器;
3)写入 R0 = 0x00221C;(频率校准、R0 [1]= 0、R0 [3]= 1、其他位设为默认值)
e2e.ti.com/.../588825
我无法知道我的编程是否错误或 LMX2582未正确焊接。 我想知道不进行编程且在电源复位后 LMX2582是否应生成默认频率(VCO 自由运行频率)。
提前感谢、
此致
阿洛克