请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5010 我遇到 TPL5010的交货问题。 我的经销商说、该器件有16周的交货时间。
我需要在10月底之前使用100K IC、在11月底之前使用100K IC、在12月底之前使用200K IC
因此,我需要你的帮助。 请帮助我解决此问题、并发送电子邮件给我。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.