This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010的更换部件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/737507/tpl5010-replacement-parts-for-tpl5010

器件型号:TPL5010

我遇到 TPL5010的交货问题。 我的经销商说、该器件有16周的交货时间。

我需要在10月底之前使用100K IC、在11月底之前使用100K IC、在12月底之前使用200K IC

因此,我需要你的帮助。 请帮助我解决此问题、并发送电子邮件给我。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    感谢您的留言。 您是否也可以通过此查询向 clock_support@list.ti.com 发送电子邮件?

    您是否还可以在电子邮件中包含您的分销商名称?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回复。 我们的地区在韩国。  

    我们的分销商表示、此产品的交付时间为22周。 这种交付时间太长。

    因此、我需要该商品的配送计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    恐怕我目前还没有为您提供更新。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    请发送一封包含此请求的电子邮件至 clock_support@list.ti.com。

    我需要:
    *公司名称
    *需要数量的原因。
    * 2019年第1季度和第2季度的预测。
    *什么是跌落死区数量(DDQ)和跌落死区日期(DDD)。
    *您能否确认订单已下达?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我以前无法联系 CS。
    最后、我联系了 CS 并请求检查我的请求。
    谢谢。