Thread 中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2595
早上好、我写这封电子邮件是为了询问有关第二次电路板 LMX2594出现问题的解释。 我用过它几次、小心地正确和逐渐地给它喂食。 不幸的是,再次发生的情况是,它突然不再工作。 该怎么办? 我说,有关试验板的使用,是与在实验室进行测量的唯一目的有关的,因为在硕士学位论文中使用频谱分析仪和示波器等仪器。 我们有时间限制、需要使用 LMX2594。 现在的问题是两个电路板都无法正常工作。 我们等待您的澄清。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、我写这封电子邮件是为了询问有关第二次电路板 LMX2594出现问题的解释。 我用过它几次、小心地正确和逐渐地给它喂食。 不幸的是,再次发生的情况是,它突然不再工作。 该怎么办? 我说,有关试验板的使用,是与在实验室进行测量的唯一目的有关的,因为在硕士学位论文中使用频谱分析仪和示波器等仪器。 我们有时间限制、需要使用 LMX2594。 现在的问题是两个电路板都无法正常工作。 我们等待您的澄清。
Noel、您好!
当它仍然工作时、在 Vtune_TP 引脚上的正常条件下("设备打开"和"输出启用")、存在偏移、而激活"斜坡"功能时、存在斜坡、如图所示。 现在、我唯一可以注意到的是 Vtune_TP 引脚上存在偏移、该偏移随着电源的逐步增加、但在 RFOUTa 和 RFOUTb 输出上不会发生任何变化。 在最后一种情况下、电流吸收约为200mA。 在正常情况下、如果输出信号为9000 MHz、吸收值等于400mA、而在斜坡信号存在的情况下、吸收值为430mA。 我尝试做了 Dean 向我建议的所有测试、但无论如何我无法解决问题。
Francesco、
好的、这意味着没有必要谈论输出或频谱、因为似乎有一个更基本的问题、即器件根本没有响应编程。 假设您使用的是 TICSPro 软件、下面按这个顺序执行一些操作。
1. 确保它未处于"演示模式"、并且表明检测到 USB2ANY 板。
2. 在 TICSPro 软件上、将菜单命令转至"USB Communications"->"Interface"、然后单击"Identify"按钮。 USB2ANY 或 ReferencePro 板上的绿色 LED 应闪烁。
3. 在 USB2ANY/ReferencePro 板和 LMX2595板之间的10引脚接头电缆上、确保已牢固地插入。 这是一个键控连接器、因此不应向后、但有时此电缆会磨损。 您可能需要确保实际信号输出并到达我们的电路板。 有测试点。
4. 确保您的电源不受电流限制,因为流耗比大于200mA。
5. 确保器件有有效的基准。 我认为板上有一个100MHz XO,但请确保为其提供电源的电阻器(我认为是 R10)已放置,并且它已连接到器件。 如果未连接、请确保为我们的器件提供有效的基准。
6. 恢复"Default Configuration"-> Default Mode 2018-7 (或任何当前模式)下的默认设置。 按 Ctrl+L 加载所有寄存器。 如果不起作用、请尝试切换 RESET 位、然后按 Ctrl+L 加载所有寄存器。 如果仍然不起作用、请尝试循环通电、切换复位位位、然后按 Ctrl+L
7. 如果仍然没有成功,请告诉我们上面6个步骤中的哪一个没有预期的结果。
此致、
Dean