This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594不能#39;T 工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, USB2ANY, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733256/lmx2594-lmx2594-doesn-t-work

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2595

早上好、我写这封电子邮件是为了询问有关第二次电路板 LMX2594出现问题的解释。 我用过它几次、小心地正确和逐渐地给它喂食。 不幸的是,再次发生的情况是,它突然不再工作。 该怎么办? 我说,有关试验板的使用,是与在实验室进行测量的唯一目的有关的,因为在硕士学位论文中使用频谱分析仪和示波器等仪器。 我们有时间限制、需要使用 LMX2594。 现在的问题是两个电路板都无法正常工作。 我们等待您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    您能更详细地描述哪些不起作用吗? 例如、无输出;低输出功率;无法更改频率等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我说电路板可以正常工作、但突然给您带来了极大的不便。主要问题是、启用所有输出后、输出都不会产生任何结果(频谱分析仪上无信号)。 输入和输出上没有短路。 之前、当我启用斜坡功能时、我可以在示波器上的外部 VP_Tune 引脚上显示一个斜坡。 我在 VP_Tune 引脚上唯一可以看到的是、当我将电源电压从0增加到3.3伏时、失调电压会增加。由于电源为零、输出没有生命体征。 例如、当电路板工作时、我施加了一个9000 MHz 的简单信号、在 VP_Tune 引脚上、失调电压上升、当我将其关闭时、最坏的信号下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、
    下面是一些要尝试的操作。

    1.建立沟通
    答:如果您使用 USB2ANY 或 Reference Pro 板和 TICSPro、那么在 TICSPro 中、执行以下操作:
    USB 通信->接口、然后单击"Identify"按钮。 这表明 TICSPro 正在与 USB2ANY/Reference Pro 通信、但不能验证 LMX2594是否理解 TICSPro/USB2ANY
    b.使用低级串行命令来测试与 PLL 锁定无关的通信、例如断电或复位、并寻找电流以响应这些锁定。
    c.确保器件已断电。 有一个位和一个 CE 引脚。 我认为在 EVM 上、CE 引脚连接高电平、但最好进行检查。

    2.建立锁定
    应用有效基准、最好为100MHz、因为这是默认值。 在 Default Configuration (默认配置)下、选择相应的 Default Mode (默认模式)。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、即使执行了您向我介绍的步骤、问题仍然存在。 当电路通电时、CE 为高电平 Vtune_TP 引脚上的电源会随电源线性增加。 我反复尝试卸载和安装 TICS Pro、但没有改进。 我尝试单独写入寄存器以提供测试命令、但系统没有响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    我不理解-" Vtune_TP 引脚上的电源随电源线性增加"和"我在 VP_Tune 引脚上唯一能看到的是当我将电源电压从0伏增加到3.3伏时失调电压增加"。
    在正常操作中、在对器件进行编程之前、应存在所有必要的电源。 锁定后、Vtune 电压应为稳定的直流电压。 您是否能够简单地将其锁定到某个频率? 现在电流消耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     问题是电路中不再有任何工作。 突然停止工作时、它正在工作。

    当它仍然工作时、在 Vtune_TP 引脚上的正常条件下("设备打开"和"输出启用")、存在偏移、而激活"斜坡"功能时、存在斜坡、如图所示。 现在、我唯一可以注意到的是 Vtune_TP 引脚上存在偏移、该偏移随着电源的逐步增加、但在 RFOUTa 和 RFOUTb 输出上不会发生任何变化。 在最后一种情况下、电流吸收约为200mA。 在正常情况下、如果输出信号为9000 MHz、吸收值等于400mA、而在斜坡信号存在的情况下、吸收值为430mA。 我尝试做了 Dean 向我建议的所有测试、但无论如何我无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、
    只需澄清一下、您是否能够使用断电等低级基本命令对器件进行编程并使其做出响应? 您是否能够使其锁定在任何状态?

    斜坡(RAMP_EN=1)会增加一层潜在的错误。

    对于200mA 电流、这听起来就像器件加电但两个输出都断电时可能会得到的结果。 但是、您应该能够通过发送 POWERDOWN=1将其更改为0mA。 如果这不起作用、我们需要后退一步。

    下面是一些要尝试的操作:
    对于 MUXoutPin、设置为锁定检测。 PLL 是否会标记它已锁定。

    2.如果您可以读取 BAC、回读 R110、R111和 R112并获取 RB_VCO_SEL、RB_VCO_CAPCTRL、RB_VCO_DACISET 和 RB_LD_VTune

    3.确保 OUT_MUTE=0和 OUT_FORCE=1

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、我将您建议的一切付诸实践、但遗憾的是没有改变任何东西。 我尝试在低级别的模式下写入寄存器、但没有正反馈、我尝试启用和禁用断电、但电流吸收始终保持不变、我尝试按描述执行校准、但没有一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    好的、这意味着没有必要谈论输出或频谱、因为似乎有一个更基本的问题、即器件根本没有响应编程。  假设您使用的是 TICSPro 软件、下面按这个顺序执行一些操作。

    1. 确保它未处于"演示模式"、并且表明检测到 USB2ANY 板。  

    2. 在 TICSPro 软件上、将菜单命令转至"USB Communications"->"Interface"、然后单击"Identify"按钮。  USB2ANY 或 ReferencePro 板上的绿色 LED 应闪烁。

    3. 在 USB2ANY/ReferencePro 板和 LMX2595板之间的10引脚接头电缆上、确保已牢固地插入。  这是一个键控连接器、因此不应向后、但有时此电缆会磨损。  您可能需要确保实际信号输出并到达我们的电路板。  有测试点。

    4. 确保您的电源不受电流限制,因为流耗比大于200mA。

    5. 确保器件有有效的基准。  我认为板上有一个100MHz XO,但请确保为其提供电源的电阻器(我认为是 R10)已放置,并且它已连接到器件。  如果未连接、请确保为我们的器件提供有效的基准。

    6. 恢复"Default Configuration"-> Default Mode 2018-7 (或任何当前模式)下的默认设置。  按 Ctrl+L 加载所有寄存器。  如果不起作用、请尝试切换 RESET 位、然后按 Ctrl+L 加载所有寄存器。  如果仍然不起作用、请尝试循环通电、切换复位位位、然后按 Ctrl+L

    7. 如果仍然没有成功,请告诉我们上面6个步骤中的哪一个没有预期的结果。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试运行所有6个步骤、但没有发生任何情况。 到步骤5、一切都正常、我还尝试测试了10引脚连接器。 当我执行数字6时、我没有注意到任何变化。 我的疑问是:如果在限制范围内并正确设置参数、所有操作都正常、那么系统如何可能受到损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    我认为,除非我们自己进行调试,否则我们很难在这里得出结论,为什么它现在不起作用。
    如果您有急事、我建议您立即订购免费样片并更换旧样片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您能向我解释一下获取免费样片的步骤是什么? 能够接收它的时间是多少? 对于样片、您是指整个电路还是集成组件 LMX2594? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    您可以访问 store.ti.com 获取免费样片(IC)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我想问是否有机会向您发送损坏的电路板。 您是否能够修复它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、

    我认为、我们不太可能向您发送两块有缺陷的电路板、并且公司政策会干扰电路板的发运。 因此、我们的设置不是很好。

    您有一些问题:
    1.您是否对电路板进行了任何硬件更改?
    2.您是否已从默认模式更改 TICSPro 设置。 如果是、您能否保存*。TCS 文件、我们可以查看该文件。 您是否使用 TICSPro 对其进行编程?
    3.你能详细说明"不起作用"吗? 这是否意味着...
    A.无法对电路板进行编程。 即使更改电路板上的 POWERDOWN 位也不会导致电流发生变化
    b.根本看不到任何输出
    c.看到输出、但频率错误
    4.如果使用 Reference Pro 或 USB2ANY、您能否与此板通信? 在 TICSPro 中,您可以尝试 USB 通信->接口。 在此过程中、确保您有"USB2ANY"单选按钮、同时单击"Identify"按钮、该按钮应使电路板上的 LED 闪烁。

    此致、
    Dean