This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03328:峰峰值抖动

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328EVM, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736171/webench-tools-lmk03328-peak-to-peak-jitter

器件型号:LMK03328

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、Zoe 和技术支持团队

我对关注 E2E 有相关问题。

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/711966

我尝试了 Zoe 的.mac (更改了.pdf)您已经使用 LMK03328EVM 调整了 RMS 抖动。

e2e.ti.com/.../4174.LMK03328_5F00_rev2.pdf

我的波形位于下方、红圈为峰间抖动(16.19ps)。

尝试时,RMS 抖动显示为156.864fsec (峰峰值抖动1.167ps (156.864x7.44)。 它低于我的结果。

【我的环境】

电源:Metronix 545C (旧产品)→5V (用于 J3引脚)。

OUT7P/N→100Ω 对于 R75。 R75上的 I 探针。

环路滤波器的外部电容→0.003uF、用于分次

此致、

TTD  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    您是否能够在不使用探头的情况下从 SMA 连接器直接连接到示波器? 然后清除统计数据并在5000个周期后检查 P2P?

    此外、您使用的是哪个范围? 看起来像一个 Keysight Infiniband --型号是什么?

    如果您将基准配置为与 LMK03328输出相同的输出频率并测量 P2P 抖动、结果是什么?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Timothy、

    感谢你的答复。

    我想尝试您的建议。

    ■示波器

    Keysite:DSAZ204A

    →我使用了示波器的连接功能。  

       请参阅附加的 URL,第9页。

       文件:///C:/Users/090727/Downloads/AN10007-Jitter-and-measurement %20(2).pdf

    ■探头

    如何在 EVM 和示波器之间连接 SMA 电缆?

    您是否将两个 EVM SMA 连接到示波器的2通道并在示波器软件上计算差分范围?

    LMK03328EVM 的视频显示了从差分变为单路的情况。

    它是否进行传输? 您能否显示其产品编号?

    https://www.youtube.com/watch?v=_J3H2U-FWtY

    顺便说一下、我设计了我的板、它没有 SMA 连接器。

    因此、我使用差分探头来检查抖动。

    如果您有任何要点,您能否分享?

    【背景】

    DDR4的规格非常严格。 它指定了10ps P2P (BER 10-12)  

    因此 RMS 抖动(st div) x 14.069 =峰间抖动。

    TI 的评估结果显示、266.625MHz 时、RMS 抖动为156.864飞 秒。

    因此、RJpk-pk = 156.864 fsec x 14.069 = 2.2ps

    它似乎对10ps (P2P)的 DDR4规格感到满意。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    差分到单端转换器似乎是 Macom H-183-4混合混频器。 您使用50欧姆端接一个端口、然后将0和180度端口用于差分侧、单端侧为0或180。

    我了解您在探查与 SMA 方面的情况。

    您是否能够探测基准?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢你的答复。

    哪一种更适合精密抖动测量、差分探头或具有混合混频器的 SMA?

    "参考"是否意味着 EVM 上的输入参考时钟"50MHz 振荡器"?

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    是的、根据参考、我的意思是 EVM 上的50MHz 振荡器。 我希望通过该测试建立一个测量性能的基准。 这是 XO 的50MHz 吗?

    --

    对于差分探头或 SMA +差分转单端转换...
    我想说、采用混合混频器(或其他差分到单端转换)的 SMA 更好。 请注意、您可以在不进行差分到单端转换的情况下进行测量、但您可能会看到这样的更多杂散、因为您不会具有差分抗扰度。

    我之所以说 SMA、是因为它不会受到手工探测可能产生的影响。 另外、假设您使用 SMA 连接、则您将从拉电流->负载、其中负载是测量设备。 使用探头、您可以获得高阻抗、从而"接收"信号。 我认为您可以使用探头方法进行良好的抖动测量、但必须更加小心。 最好在差分探头中使用焊料。 您的差分探头焊接在中还是手动固定的浏览器类型?

    我做了一些测试、我有一些设置、希望您尝试...
    *请尝试减小 PLL1的比例。 请尝试使用 PLL1_NUM = 13和 PLL1_DEN = 40、而不是325/1000。 看看这是否会提高您的性能。
    *另一个测试思路是将 PLL1电荷泵增益从1.6mA 降低到0.4mA。

    73、
    Timothy