工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、Zoe 和技术支持团队
我对关注 E2E 有相关问题。
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/711966
我尝试了 Zoe 的.mac (更改了.pdf)您已经使用 LMK03328EVM 调整了 RMS 抖动。
e2e.ti.com/.../4174.LMK03328_5F00_rev2.pdf
我的波形位于下方、红圈为峰间抖动(16.19ps)。
尝试时,RMS 抖动显示为156.864fsec (峰峰值抖动1.167ps (156.864x7.44)。 它低于我的结果。
【我的环境】
电源:Metronix 545C (旧产品)→5V (用于 J3引脚)。
OUT7P/N→100Ω 对于 R75。 R75上的 I 探针。
环路滤波器的外部电容→0.003uF、用于分次
此致、
TTD
此致、
TTD