您好:
现在、我们在使用 LMX2592时遇到了一个问题:
LMX2592用于生成连接到两个 ADC12DJ3200s 的两个3GHz 采样时钟、其设计如下:
其中、LMX2592输出被命名为 ADC_LMX2592_REFOUTAP/M 和 ADC_LMX2592_REFOUTBP/M 在交流耦合电容器后面、两个差分端时钟连接到 ADC12DJ3200s。
使用 KEYSIGHT DSO90404A 和附加的差分选通、并将 LMX2592 OUT_POW 寄存器(REG46[13:8])设置为0 (十进制)、测得的 LMX2592输出的 Vpp 约为660mV。 输出结果如下所示:
660mVpp (在100欧姆特性阻抗差分线路上约为-3.46dBm)的结果远小于数据表中的标称额定值:8dBm@3GHz 输出频率(Page7:第6.5章"电气特性")。 因此、我们将寄存器设置为更大的值、这是为了使输出功率更大、但输出功率不会增加、因为数据表在第27页:"Table41.R46寄存器字段说明"中显示"将功率从0增加到31"。
例如:当设置为8 (十进制)时:大约70mVpp
设置为31 (十进制)时:大约40mVpp
即使设置为63 (十进制):大约30mVpp
根据上面的屏幕截图、我们可以看到输出功率不会随着寄存器值增大而增大;与之相反、输出功率似乎随着寄存器增大而减小。
因此、我想知道问题可能出在哪里、或者 增加 LMX2592输出功率的正确方法是什么。
期待您的回答、非常感谢~~~!
P.S.寄存器设置如下:(寄存器值由官方工具"TICSPro"生成)
0x002216、///复位
0x002214、
0x4000AF、
0x3F00A8、
0x3E0000、
0x3D0001、
0x3B0000、
0x3003FC、
0x2F00C0、//0x2F00C0、//0x2F00CF、功率增强
0x2E00A3、//0x2E0023、//0x2E0F23 、功率增强
0x26003C、
0x2D0000、
0x2C0000、
0x2B0000、
0x2A0000、
0x2903E8、//0x290001、/// N 分频器小数的分母 LSB
0x280000、
0x278204、/////17
0x254000、
0x240418、///0x240C18、
0x23101B、
0x22C3EA、
0x214210、
0x204210、
0x1F0601、
0x1E0034、
0x1D0084、
0x1C2924、
0x190000、
0x180509、
0x178842、
0x162300、
0x14012C、
0x130965、
0x0E018C、
0x0D4000、
0x0C7001、
0x0B0018、
0x0A10D8、
0x090302、
0x081084、
0x0728B2、
0x041943、
0x020500、
0x010808、
0x00221C