This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:有关 LMX2592输出功率的问题以及相应的寄存器设置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736775/lmx2592-problem-about-lmx2592-output-power-with-corresponding-register-setting

器件型号:LMX2592

您好:

现在、我们在使用 LMX2592时遇到了一个问题:

LMX2592用于生成连接到两个 ADC12DJ3200s 的两个3GHz 采样时钟、其设计如下:

其中、LMX2592输出被命名为 ADC_LMX2592_REFOUTAP/M 和 ADC_LMX2592_REFOUTBP/M 在交流耦合电容器后面、两个差分端时钟连接到 ADC12DJ3200s。

使用 KEYSIGHT DSO90404A 和附加的差分选通、并将 LMX2592 OUT_POW 寄存器(REG46[13:8])设置为0 (十进制)、测得的 LMX2592输出的 Vpp 约为660mV。 输出结果如下所示:

660mVpp (在100欧姆特性阻抗差分线路上约为-3.46dBm)的结果远小于数据表中的标称额定值:8dBm@3GHz 输出频率(Page7:第6.5章"电气特性")。 因此、我们将寄存器设置为更大的值、这是为了使输出功率更大、但输出功率不会增加、因为数据表在第27页:"Table41.R46寄存器字段说明"中显示"将功率从0增加到31"。

例如:当设置为8 (十进制)时:大约70mVpp

设置为31 (十进制)时:大约40mVpp

即使设置为63 (十进制):大约30mVpp

根据上面的屏幕截图、我们可以看到输出功率不会随着寄存器值增大而增大;与之相反、输出功率似乎随着寄存器增大而减小。

因此、我想知道问题可能出在哪里、或者 增加 LMX2592输出功率的正确方法是什么。

期待您的回答、非常感谢~~~!

P.S.寄存器设置如下:(寄存器值由官方工具"TICSPro"生成)

       0x002216、///复位
      0x002214、

      0x4000AF、
      0x3F00A8、
      0x3E0000、
      0x3D0001、
      0x3B0000、
      0x3003FC、
      0x2F00C0、//0x2F00C0、//0x2F00CF、功率增强
      0x2E00A3、//0x2E0023、//0x2E0F23 、功率增强

      0x26003C、
      0x2D0000、
      0x2C0000、
      0x2B0000、
      0x2A0000、
      0x2903E8、//0x290001、/// N 分频器小数的分母 LSB
      0x280000、
      0x278204、/////17

      0x254000、
      0x240418、///0x240C18、
      0x23101B、
      0x22C3EA、
      0x214210、
      0x204210、
      0x1F0601、
      0x1E0034、
      0x1D0084、
      0x1C2924、
      0x190000、
      0x180509、
      0x178842、
      0x162300、
      0x14012C、
      0x130965、
      0x0E018C、
      0x0D4000、
      0x0C7001、
      0x0B0018、
      0x0A10D8、
      0x090302、
      0x081084、
      0x0728B2、
      0x041943、
      0x020500、
      0x010808、
      0x00221C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够沿传输线在不同的点进行探测? 我想知道是否有一些反射会根据您的功率设置改变位置、从而导致振幅减小。

    您是否对您的跟踪进行过任何 SI 建模?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能希望尝试这些操作;
    1.在1GHz 等较低频率下尝试此方法以排除传输线路的影响
    2.您能否发送原始 TICSPro 文件? 检查起来要容易得多。
    3.另外,请注意,32至47范围内的输出功率实际上小于31。


    此致、
    Dean