This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:评估板无法更改启动频率或创建斜坡信号

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, USB2ANY, LMX2492, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733765/lmx2492evm-evaluation-board-cannot-change-starting-frequency-or-create-ramp-signal

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2492LMX2594

尊敬的技术人员:

上周、我们从 TI.com 订购了 LMX2492EVM 评估模块。 当我们对电路板执行传入检查时、它不能如用户手册中所述工作。

我们使用5V 直流电压为其供电、总电流消耗约为200mA。 我们应该在示波器上看到4.8GHz 信号、但我们得到的只有4.5GHz。 此外、该数字是固定的、无论我们如何在 TICS Pro 软件中更改 VCO 输出、该数字都不会改变。 使用软件验证了 PC 和 USB2ANY 之间的连接。 使用万用表验证每个测试点的电源电压。  

我们已经处理了 TI 用户手册中提供的所有调试步骤、但问题仍未解决。 是否有任何方法可以使该板正常工作?


谢谢、

Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuo、

    CPout (LMX2492的引脚24)电压和 Vtune (VCO 的引脚29)电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noel

    感谢您的快速响应。 LMX2492的引脚24和 VCO 的引脚29均具有0.67V 电压。

    Shuo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuo、

    根据 VCO 数据表、0.67V 调谐电压将 VCO 调谐至大约9GHz、看起来与您的结果相匹配。
    由于您无法更改频率、请检查100MHz 参考时钟是否正常工作。 此外、您可以设置 MUXout_MUX=16 (R/2输出)、检查是否可以从 MUXout 引脚看到50MHz 时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    参考时钟在100MHz 输出下正常工作。 但是、我在采用 R/2输出设置的 MUXout 引脚中看不到任何内容。 这是问题吗?

    Shuo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuo、

    如果您已经设置 MUXout_PIN=2 (推挽输出)、但从 MUXout 引脚看不到任何内容、请检查 LMX2492的引脚9是否具有100MHz 基准信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    可在 LMX2492的引脚9上检测100MHz 基准信号。 同时、MUXout 引脚仍然没有任何东西。

    谢谢、

    Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shou、

    1.虽然您已经使用软件验证了 USB2ANY 与 EVM 之间的连接、但您是否已验证 USB2ANY 与 EVM 之间的连接? 一种方法是发送 POWERDOWN 位并查看是否可以进行电流更改(也可以在 OSCin 或 Fin 引脚上观察直流偏置电平)。 这种情况不起作用的几个原因可能是电缆插入错误、或者器件可能已断电。 我认为我们将 CE 引脚连接到了 EVM 的高电平、但最好仔细检查并确保器件不会断电。

    2.在 MUXout 引脚上、需要设置两个参数:
    A.格式需要为推挽(MUXout_PIN ="输出 P-P"、状态3)
    B.需要选择输出(MUXout_MUX="Output R/2"、状态16)


    BTW、尽管 LMX2492在电路板上附带 CWX-813 XO、但默认配置未将其连接或上电。 如果您选择的是这种情况、请确保已连接并已通电。

    此致、
    Dean

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean

    我先通过 USB2ANY 给电路板断电、然后再通电。 我确实看到了所有寄存器写入电路板后的电流变化。 因此、连接不应导致问题。 此外、我按照您的建议执行了 MUXout 测量、但仍无法在示波器上看到波形。 XO 生成了100MHz 基准、可从 CWX-813的输出引脚和 LMX2492 (OSCin)的输入引脚进行检测。

    谢谢、

    Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuo、

    查看计数器输出是一个非常低级的命令、因此我们可能假设有一些不正确的情况。 例如、写入所有寄存器都可以、但如果这些信息被乱码、则可能不是写入正确的内容。 您可能需要切换 SWRST 位、然后加载所有寄存器。

    至于输出、您还可以尝试以下操作:
    设置 MUXout_MUX=GND、状态0
    在"输出-PP"(状态2)和"反相输出-PP"(状态6)之间切换 MUXout_PIN

    您应该能够将此引脚切换为高电平和低电平。 如果不是、则会做出一些可能不正确的基本假设。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    当我们在 TICS PRO 中从 PP 更改为反相 PP 时、可以切换 MUXout 引脚。 MUXout 的输出电压介于0V 至3.14V 之间。 我想接口工作正常。

    谢谢、

    Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shou、

    好的、似乎通信正在运行。 您所说的内容表明、输入基准到达器件时存在问题。

    由于默认情况下未连接、这必须意味着您为 CWX-813输入基准供电并将其连接。 LMX2594期望输入为交流耦合。 您是否有可能实现此直流耦合、并且器件无法识别您的输入信号。 这也说明了为什么您没有看到 R 分频器输出、并且您的输出频率处于 VCO 的下端。

    作为完整性检查、您可能需要尝试:
    1.将 MUXout 设置为"N/2"、您应该会看到分频的 VCO 信号。
    2.更改相位检测器极性。 这将导致载波跳转。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shou、

    好的、那么它看起来确实是 SPI 编程工作的。

    其他迹象表明 OSCin 输入信号存在一些问题:

    在 MUXout 引脚上看不到 R/2输出

    频率 将下降到 VCO 的下端

    我知道您说过、您会看到 OSCin 信号进入我们的器件、但匹配、电平或直流偏置可能存在一些问题。  例如、此输入应采用交流耦合方式、否则器件可能无法正确检测信号。

    由于 XO 默认情况下未连接、这意味着您必须进行一些修改才能连接它、因此可能存在问题、例如未进行交流耦合。   

    出于诊断目的、您可能还希望通过尝试查看 N/2输出来测试此 MUXout 引脚、以确保为此提供了一些东西。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    这让我感到困惑。 我们没有对 OSCin 端口应用任何输入。 所有测试均通过板载 XO 完成、我们在 LMX2492的输入引脚上看到了100MHz。 在所有默认设置下、我们甚至可以在手册中列出的第一个实验的 RFOUT/2端口获得4.8GHz 的频率。  

    谢谢、

    Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shou、

    我不确定这是一个问题还是一个陈述。

    在任何情况下、输入基准都有可疑之处。

    LMX2492电路板的默认设置是在电路板上断开 XO。  这样做的原因是 XO 的相位噪声不是很好、我们希望确保用户不会因 XO 引起的近相位噪声而责怪 LMX2492。

    另一方面、我们确实希望人们能够评估器件、XO 肯定优于100MHz 信号发生器。

    在任何情况下、如果您在未连接 XO 的情况下运行此电路板、则 VCO 仍会振荡、但在与 VCO 调谐电压相对应的较低频率下为零。  大约为4.6 GHz (粗略猜测)、采用2分频模式。  

    现在、似乎对电路板进行了修改、以向 XO 供电、然后连接到器件、因为据说 OSCin 引脚上有信号。  但也许某件事被搞错了。   在之前的响应中、我说过它可能是直流耦合而不是交流耦合。  或者可能未正确处理 GND/OSCin*引脚。  例如,如果同一个信号进入 OSCin 和 GND/OSCIN*,则不会有输出,因为这是一个差分输入。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    根据手册、默认设置是将 XO 连接到 PLL。 我从 TI LMX2492EVM 手册中获取了两个屏幕截图、其中一个显示了我们现在正在进行的实验(第2章设置)、另一个显示了评估板的原理图。 我使用红线指示从 XO 输出到 PLL OSCin 引脚的路径。 从原理图中可以看到、它们无需任何修改即可进行连接。

    再说一次、我们对电路板没有做任何操作、只是为其加电(使用所需的5V 电压)并使用示波器测量输出。

    谢谢、

    Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shou、

    有两个需要注意的事项:
    1:输入基准未连接
    我知道指令说它是这样的。 但是、我们交付了大量 XO 断开连接的 EVM。 请注意、在第23页的修订历史记录中、它说在修订版本 D 和 E 之间、它"被更改为包含板载 XO"。 总之、最好确保您的电路板实际装配 R28、R21、R19和 C9。 我们应该确保您没有较旧版本的电路板。

    2.器件断电(CE 引脚-引脚13为低电平?)
    请注意、VCO 会消耗大量电流、当 PLL 断电时、输出仍然为4.5GHz。 为了确保器件上电、您可以更改 TICSPro 中用户控件上的 POWERDOWN 位、它应该将电流大约改变60mA。 此外、上电时、OSCin 引脚应具有大约1.5V 的直流偏置、断电时应具有大约0V 的直流偏置。 FIN 引脚应具有1.6V 偏置加电和0V 断电。 我这样说是因为我看到 CE 引脚(引脚13)在原理图上)并且连接到接头(引脚5)、但是我在 TICSPro 中看不到将这个引脚拉高的方法。 我还看到电路板上没有上拉电阻器。

    此致、
    Dean