主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2492、 LMX2594
尊敬的技术人员:
上周、我们从 TI.com 订购了 LMX2492EVM 评估模块。 当我们对电路板执行传入检查时、它不能如用户手册中所述工作。
我们使用5V 直流电压为其供电、总电流消耗约为200mA。 我们应该在示波器上看到4.8GHz 信号、但我们得到的只有4.5GHz。 此外、该数字是固定的、无论我们如何在 TICS Pro 软件中更改 VCO 输出、该数字都不会改变。 使用软件验证了 PC 和 USB2ANY 之间的连接。 使用万用表验证每个测试点的电源电压。
我们已经处理了 TI 用户手册中提供的所有调试步骤、但问题仍未解决。 是否有任何方法可以使该板正常工作?
谢谢、