请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE925PERF-EVM 主题中讨论的其他器件:CDCE925、 4213
您好!
我对 CDCE9xxPROGEVM 有疑问。
我想使用 CDCE9xxPROGEVM 和 TI 时钟专业软件在 EEPROM 中进行编程
我有一台 Windows10 PC 和一台 Windows7 PC。
它在 Windows10和 Windows7下不工作。
我似乎需要一个适用于 Windows 10和 Windows7的正确驱动程序。
您能提供这些吗?
此致、
Hiroshi Katsunaga