This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925PERF-EVM:CDCE9xxPROGEVM -适用于 Windows7和 Windows10的驱动程序

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, 4213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733985/cdce925perf-evm-cdce9xxprogevm---driver-for-windows7-and-windows10

器件型号:CDCE925PERF-EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE9254213

您好!

我对 CDCE9xxPROGEVM 有疑问。

我想使用 CDCE9xxPROGEVM 和 TI 时钟专业软件在 EEPROM 中进行编程

我有一台 Windows10 PC 和一台 Windows7 PC。

它在 Windows10和 Windows7下不工作。

我似乎需要一个适用于 Windows 10和 Windows7的正确驱动程序。

您能提供这些吗?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是一个附加信息。
    我的目标器件是 CDCE925。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katsunaga-san、您好!

    请查看这些主题、了解 Windows 7的信息和驱动程序。 此信息适用于 Windows 7、您是否还需要 Windows 10支持?
    e2e.ti.com/.../317745
    e2e.ti.com/.../305437

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothe-San、

    我已解决 Win10 Bellow 的问题。

    卸载驱动程序
    使用4213.Driver_ProgrammingEVM_Windows7.zip (e2e.ti.com/.../317745)安装驱动程序

    感谢您的支持。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga