This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:需要有关以1Hz 分辨率生成频率的支持

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165915/lmx2581-need-support-on-generating-frequency-at-resolution-of-1hz

器件型号:LMX2581

大家好、我们设计了一个 IF/RF 合成器板、其中有两个 PLL、即 LMX2581、一个在射频侧、一个在 IF 侧... 在其中一个 PLL 中、我们尝试使用寄存器 R0至 R15中的以下设置生成148.4MHz 的频率、

我们使用25MHz 作为 OSCin、FPD 也是25MHz PLL_N 我们将设置为83.104、分数设置为104/100 DIV2或 VCO/DIV 设置为14

我们得到的输出为148.43751MHz、而不是148.4... 根据 EVM 设计使用环路滤波器,您能不能建议我们如何实现1Hz 的精确148.400001MHz 的分辨率,比例的微小变化不会导致频谱分析仪中测量的频率输出发生任何变化。  

此外、我们尝试在 PLL_N = 90.0、Fraction = 90/100、VCO_DIV = 16和 FPD = 25MHz 以及 OSCin = 25MHz 的情况下生成145.15625、但我们得到的输出为145.3125MHz、更改比例不会对频率输出产生任何影响。

我们使用 TCXO SiT5356AI-FQ-33E0-25.000000X (SiTime)

为进一步提高分辨率和精度、我们应进一步研究封装方框图和原理图、以供您参考和使用。  

 请注意、我们对 PLL 的原理图进行了一些更改、使环路滤波器与 EVM 相同

如果信息不充分或您需要任何其他信息来建议/建议我们、请告知我们

e2e.ti.com/.../Halfduplextransceiver_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijeo、

    要获得分辨率、应 使用更大的 PLL_DEN、该寄存器的长度为22位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     我们已尝试使用 您建议的21位 PLL_NUM 和 PLL_DEN。 但我们没有获得预期的结果、即当我们尝试生成142.000000的实际输出频率时、在频谱分析仪 上测量其142.002429 MHz。  在本例中、OSCin 为25MHz、PLL_R 设置为1、因此 FPD 为25MHz。 当我们尝试增加频率输出时、误差会进一步增大。 JFYI 根据 EVM 原理图使用环路滤波器值...  

    我们使用 TI 的 PLLatiums SIM 软件来计算1MHz FPD 和24x KPD 的环路滤波器(三阶)设计、然后将这些值更改为 PLL_R 更改为25、 我们发现分辨率提高到了三个小数位、即142.000000 MHz、我们可以在频谱分析仪上测量142.000815 MHz。 在0.5MHz 的步长下、在高达144MHz 的频率下也是如此、但当我们尝试产生148MHz 的输出时、实际输出为130.898650 MHz、 当我们进一步使用相同的环路滤波器值进行试验时、我们发现当我们切换到更高频率的 VCO 时、即从 VCO1切换到 VCO2时、无论我们设置的分数值是多少、输出始终为113MHz。  

    我们怀疑这是由于错误的环路滤波器计算导致的、与 EVM 板值一样、我们也不会产生148MHz 以上的频率、 如果是、请帮助我们/指导我们找到正确的环路滤波器值和要采取的措施、以便我们能够实现高达1Hz 的分辨率、即在为140MHz 至240MHz 的任何值设置时达到6个小数位。

     

    期待尽早收到您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijeo、

    我们的专家今天正在度假。 他将于星期一回来。

    我看到您使用可编程 OSC 作为输入。 您是否确认该频率足够准确?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijeo、

    您的 PLL_DEN 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL_DEN 设置为1000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:  

    我们提供了使用可编程振荡器和固定振荡器作为 OSCin 源的选项、目前我们使用板载固定振荡器作为 OSCin 源、即 SiT5356AI-FQ-33E0-25.000000X (TCXO 振荡器25MHz 3.3V 0.1ppm -40至85C)。 我们在实际测量时观察到振荡器输出为25.0006MHz、仅供您进一步了解、我们还通过 LD_PIN 验证 PLL_R 的输出、这似乎是正确的、方法是在 R7中将 LD_SELECT 寄存器设置为7 (这给出了 PLL_R 的输出除以2)、即我们通过 OSCIN/25将 FPD 设置为1MHz (即 PLL_R 设置为25)、我们将获得500kHz 的 LD 引脚输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijeo、

    您的输入为25MHz、输出为142MHz。 142/25=5.68。  

    由于您的实际输入为25.0006MHz、因此实际输出将为5.68 x  25.0006 = 142.003408MHz。

    在 FPD = 1MHz 和 DEN = 1000000的情况下、您应该能够获得1Hz 分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的回复... 我们目前正在使用以下值作为环路滤波器  

    C1 = 1800pF

    C2 = 0.56uF

    C3 = 0.1uF

    R3 = 270欧姆

    R2 = 390欧姆

    R4 = 0欧姆

    C4 = 3300pF

    当我们尝试使用 FPD = 1MHz 时、这种情况不能正常工作... 使用这些值,PLL 在25MHz 的 FPD 下保持稳定,因此输出的分辨率会受到影响 ,例如,如果我们尝试使用142Mhz 的输出,我们得到的实际输出为142.02429MHz……  

    因此、我们将这些值更改为以下值(基于使用 PLLatinum 软件进行的计算)

    C1 = 180nF

    C2 = 330nF

    C3 = 3.3nF

    R3 = 4.7k Ω

    R2 = 680欧姆

    R4 = 0欧姆

    C4 =未组装/打开

    这些环路值在1MHz 的 FPD 上提供了更好的输出... 即、对于142MHz、我们得到了142.000xxxx... 但是、当我们尝试148MHz 时、PLL 稳定在130MHz…… 如果选择下一个 VCO2、 则无论 我们尝试实现的值是多少、输出始终稳定在113MHz。。 您能否帮助我们为环路滤波器提供正确的值、以便我们在将 FPD 设置为1MHz 时获得稳定的输出?

    期待尽早收到您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijeo、

    我不知道您的电荷泵电流、但根据该器件支持的所有电荷泵电流、您的相位裕度大约为20度、这通常不是一个好选择。 通常、相位裕度应约为50度、以确保环路稳定。

    下面是一个示例。

    要在25MHz FPD 下获得1Hz 分辨率、DEN 应至少为1250000。

    我认为您有一个寄存器配置问题。 请保持 VCO_SEL_MODE = 1、VCO_SEL = 2且 VCO_CAPCODE = 128。  对于25MHz 输入、OSC_FREQ 应为= 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel...  

    感谢您的建议... 我们恢复到评估板中的环路滤波器值、并按照您的建议保持25MHz 的 FPD 频率。我们使用了设置  VCO_SEL_MODE = 1、VCO_SEL = 2和 VCO_CAPCODE = 128。  对于25MHz 输入、OSC_FREQ 应为= 0。 。 请找到包含我们用于实现142MHz 输出的设置的附带文本文件(pll1_config_n142.txt)...(如果我们可以更好地使用这些设置、请告知我们)

    此外、请找到随附的.docx 文件、其中包含实际观察结果(频率值详细信息.docx)。我们观察到、我们只能在 PLL_DEN 设置为最大可能值的情况下实现1.29Khz 的分辨率。  

    我们重新计算 了快照中显示的环路滤波器值(二阶)、以便与1MHz 的 FPD 配合使用... 此处、我们有47度的相补角、建议使用环路滤波器的这些值

    、  

    我们期待收到您的回复。

     e2e.ti.com/.../pll1_5F00_config_5F00_n142.txte2e.ti.com/.../Frequency-value-details.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijeo、

    要获得恰好为1Hz 的分辨率、DEN 应为 FPD 的整数倍。 当 FPD = 25MHz 时、DEN 可能为1250000。 我 建议使用 TICS Pro 来帮助您配置合成器并交叉检查寄存器编程值。

    如果您对8.38kHz 环路带宽满意、则环路滤波器效果良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复... 我们也尝试了二阶滤波器。 但是、当我们尝试实现高于147MHz 的输出频率时、我们再次观察到、输出稳定在130MHz…… 将与 TICS PRO 配合使用、并为您提供进一步的更新... 我们正在尝试以1Hz 的分辨率实现140MHz 至240MHz 的输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的建议、我们可以实现稳定的输出、这与之前的二阶环路滤波器和1MHz FPD... 分辨率提高到每位变化70Hz。 以下 是供您参考和使用的观察结果。  

    序号

    以 MHz 为单位的预期频率

    OSCin

    PLL_R

    FPD

    VCO 输出

    手动设置 VC0_CAP

    TICS Pro VC0_CAP 读取

    VCO_SEL

    FRFC 顺序

    PLL_N

    PLL_N

    DIV2

    PLL_NUM (十六进制)

    MSB

    LSB

    PLL_NUM (MSB)

    PLL_NUM (LSB)

    射频输出频率-跨度@10kHz

    PLL 否

    PLL_NUM

    PLL_DEN

    (十六进制)

    (十六进制)

    1

    141.

    25

    25

    1

    1974.00年

    142.00

    174.00

    VCO1

    2.

    1974年

    1974年

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    141.000145.

    2.

    142.

    25

    25

    1

    1988.00

    137.00

    166.00

    VCO1

    2.

    1988年

    1988年

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    142.000145.

    3.

    143.

    25

    25

    1

    2002.00

    127.00

    159.00

    VCO1

    2.

    2002年

    2002年

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    143.000145.

    4.

    144.

    25

    25

    1

    2016.00

    117

    151.00

    VCO1

    2.

    2016年

    2016年

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    144.000145.

    5.

    145.

    25

    25

    1

    2030.00

    107.00

    143.00

    VCO1

    2.

    2030年

    2030年

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    145.000145.

    6.

    146.

    25

    25

    1

    2044.00

    97.00

    135.00

    VCO1

    2.

    2044

    2044

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    146.000145.

    7.

    147.

    25

    25

    1

    2058.00

    87.00

    128.00

    VCO1

    2.

    2058.

    2058.

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    147.000145.接受采取后续行动

    8.

    148.

    25

    25

    1

    2072.00

    80.00

    120.00

    VCO1

    2.

    2072

    2072

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    148.000145.

    9.

    148.4.

    25

    25

    1

    2077.60

    88.00

    117

    VCO1

    2.

    2077.6

    2078

    23915815

    4000000

    14.

    249E47.

    249.

    E47.

    585.

    3655

    148.400000

    10.

    149.

    25

    25

    1

    2086.00

    73.00

    112.00

    VCO1

    2.

    2086

    2086

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    149.000154.

    11.

    150

    25

    25

    1

    2100.00

    73.00

    105.00

    VCO1

    2.

    2100

    2100

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    150.000145

    12.

    151.

    25

    25

    1

    2114.00

    67.00

    97.00

    VCO1

    2.

    2114.

    2114.

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    151.000145.

    13.

    152.

    25

    25

    1

    2128.00

    63.00

    89.00

    VCO1

    2.

    2128

    2128

    0

    4000000

    14.

    0

    0

    0

    0

    0

    152.000145.

    14.

    159.

    25

    25

    1

    1908.00

    176.00

    210.00

    VCO1

    2.

    1908年

    1908年

    0

    4000000

    12.

    0

    0

    0

    0

    0

    159.000163

    15.

    160

    25

    25

    1

    1920.00

    174.00

    204.00

    VCO1

    2.

    1920年

    1920年

    0

    4000000

    12.

    0

    0

    0

    0

    0

    160.000181

    期待您的评论。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在寻找什么反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否更好地实现1Hz 的分辨率... 我们是否可以为您提供任何意见、以便为我们提供进一步改进的步骤建议。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经具有1Hz 分辨率。