Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05318B, LMK5B33216
主题中讨论的其他器件: LMK05318B、 LMK5B33216
你(们)好
我的客户计划将 LMK05028用于其 Agilex FPGA、但担心数据表上的 Vdiff 和 VCM 规格不符合要求。
差分电压
FPGA 收发器(F-tile)要求 Vdiff=0.6~1.7V、使用 LVDS VOD (250~450mV) x2时、Vdiff 将为0.5~0.9V、最小值不满足要求。
是否可以修改输出电流以增大 VOD 值?
VCM
FPGA 对输入到通用 IO 引脚的差分信号有 VCM=0.3~1.1V 的要求。
但是 、LMK 的数据表显示 VOS (VCM)=100~430mV、低于要求值。 是否有方法修改 VOS (VCM)?
如果可以使用外部电路来调节 VCM 值、您是否可以建议参考简单的图来将 VCM 调节到大约0.6V? (在这种情况下、使用分压器从1.2V 生成0.6V 电压)
如果您有任何其他建议或建议、如果您能告诉我、我将不胜感激。
此致