This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:TICSPRO-SW

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK05318B

我们需要生成一些频率---- 30.72MHz 和6.912MHz,频率范围为100Hz。 该100Hz 时钟将生成并作为 LMK05318BEVM 的输入。

但我们无法生成所需的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurunath、  

    这应符合您的要求。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_100Hz-in.tcs

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们的要求还需要与 PRI_REF 进行时钟同步。 在 Advanced -> Outputs 部分中选择 CHX_SYNC_EN 后、输出将被禁用。 未选中此选项时、时钟输出按照预期频率进行、但未看到输入和输出相位锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将使用此配置文件并进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我检查了您共享的.TCS 文件、这里遇到的问题是在运行 DPLL 脚本期间、DPW 的 LBW 设置为100Hz。 您能建议一个合适的 LBW 值。 获得的输出频率值符合预期、但这两个时钟环路的相位对齐仍然不可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、  

    只需确认一下、您说当您启用输出通道同步时、您在示波器上看不到输出信号?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    是的、当我启用输出通道同步时、在示波器上看不到输出信号。

    我还想在此强调一些要点:

    1.对于"LMK05318B_100Hzin.TCS"配置文件、我得到以下错误"DPLL 环路带宽必须小于 PRIREF/SECREF 频率"。 我应该配置哪种 LBW 值?

    2.我正在使用 LMK05318B EVM 用户指南中提到的默认跳线配置检查时钟输出。 如果我更改任何跳线配置以实现两个输出频率的输出同步和相位对齐、

    3.仅在5MHz 与 PRI_REF 的不同配置和10MHz 的输出配置下才能观察到输出同步。 对于任何其他频率配置、输出频率保持异相。

    此致、

    Akanksh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    我可以看看这一点、并在一周结束前提供在实验室中测试的配置。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    明天我可以拿到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将在明天分享 TCS 配置。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jennifer

    6.912 MHz 和30.72 MHz 所需的输出为 LVCMOS 输出。

    此致  

    Akanksh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    请尝试此配置: e2e.ti.com/.../e2e-LMK05318B_5F00_XO_3D00_12.8-MHz_5F00_PRIREF_3D00_100Hz_5F00_OUT_3D00_30.72-and-6.912-MHz_5F00_Oct-21-2022.tcs

    • 我已确认输出锁定至100Hz DPLL 输入。
      • 也可以通过探测 STAT0和 STAT1引脚上的 DPLL R 和 DPLL FB 分频器来测试这一点。
      • 请参阅以下此类 STATx 信号的确认图片:
    • 请注意、此配置使用12.8MHz XO 输入、建议用于100Hz DPLL 基准。  使用较低的 XO 频率会增加 XO ppm 精度要求。 12.8MHz XO 具有+/- 4.92ppm 的要求。  
      • 对于 LMK05318BEVM、应通过将 J9设置为 GND 来关闭 XO。 12.8MHz 频率可连接到 J33。
    • 由于 带宽较窄(0.1Hz)、DPLL_LOPL 变为低电平也需要很长时间(20分钟以上)。
    • 将 SYNC 置为有效后、同一 PLL 和 PLL 后分频器的输出之间可以实现相位对齐。 对于不同 PLL 或 PLL PN 分频器的输出、可在1 VCO (2500MHz)周期内实现同步。 请参阅以下示例:

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我尝试了48.0048 MHz 的配置文件、但无法获得输出同步。 因为目前尚不容易获得12.8MHz 输出。 我能否将12MHz 晶体输入用于时钟(EVM 上需要进行任何硬件更改)? 10MHz SE 输入可用、但无法通过向导将其配置为 XO 频率。   

    读取状态寄存器时、HLDOVR_INTR 显示为高电平。 可能的原因是什么。 R 分频器和 FB 分频器显示为 HIGH (LED 显示屏)。

    我还想知道基准验证是否与正在使用的100Hz 基准的 DPLL 基准验证设置相关。 导通持续时间为20us;峰值过冲电压- 2.84V、高电压为1.8V。随附示波器图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh

    让我澄清我之前的帖子和您的问题:

    1. 您能否尝试将12.8MHz 从信号发生器路由到 LMK05318BEVM 的 XO_P 输入? 这就是我用来确认此配置的内容。
    2. 我们不建议使用10MHz XO 输入频率来确保 XO 和 BAW VCO (2500MHz)之间存在小数关系。
    3. 否、 LMK05318B 不接受 XO 引脚中的晶体输入;因此、您无法使用12MHz 晶体进行测试。
    4. 使用低频信号(< 2kHz)时、器件必须使用1PPS 配置。 在这种情况下、PRIREF_PH_VALVE_THR 值(请参阅下图)决定 XO 精度。
      1. 如果 PRIREF_PH_VALVE_THR = 63且 XO 频率= 12.8MHz、则所需的 XO 精度 为±63/12.8 = ± 4.92ppm。  
      2. 如果 PRIREF_PH_VALVE_THR = 63且 XO 频率= 48.0048MHz、则所需的 XO 精度为 ±63/48.0048 = ±1.31ppm。  
        1. 板载48.0048MHz XO 具有 ±20ppm 的精度、因此 无法为此类振荡器生成锁定配置。
      3. 我们建议使用12.8MHz XO 频率、因为精度要求大于48.0048MHz。
    5. 是的、基准验证对于100Hz 输入仍然有效。  
    6. DPLL R 分频器输出来自 DPLL 基准 (100Hz 输入)。 DPLL FB 分频器由 VCO 输出(2500MHz)提供。 当 DPLL 锁定时、这两个输出应为0度同相或180度异相。 如果您通过 STATx 输出这两个信号并将其连接到示波器、则可以确认 DPLL 是否实际锁定。 如果波形彼此漂移、则 DPLL 不会锁定。 由于 DPLL LBW 设置为0.1Hz、因此 DPLL 锁定所需的时间会更长。  下图展示了两个信号之间的逐步相位对齐。
      1. 几分钟后、DPLL R 分频器和 DPLL FB 分频器波形的间隔为21us。
      2. 在上述时间后的两分钟内、波形间隔为2.6us。 随着 DPLL 设置更新以锁定基准、DPLL FB 分频器输出继续朝 DPLL R 分频器"英寸"。
      3. 大约20分钟后、DPLL 锁定(DPLL_LOPL = 0)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    由于  时钟发生器不可用、我们目前正在尝试26 MHz 振荡器、0.5 ppm 精度。 根据所需 XO 精度的计算、它在限制范围内。 因此、是否可以将此时钟用于共享的配置文件? DPLL 脚本之后、在检查状态时、HLDOVR_INTR 标志设置为高电平、DPLL 的活动基准进入 HOLDOVER。 R 分压器和 FB 分压器的电压在整个过程中显示为高电平。 是由于基准信号问题?

    从通用芯片生成的100Hz 时钟(将用于最终应用)的波形图如下:

    a:由于峰值电压达到~ 3V、是否会导致基准锁定问题? 因为数据表中的表格显示的最大值为2.6Vpp。  

    B.信号的导通周期为~ 22us。

    C.时间周期恒定为10ms。

    此致

    Akanksh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    在我们的器件上可以看到 APLL1输出的输出到输出相位锁定、如10月22日共享的图中所示。 但我们的要求是 PRI_REF 信号与频率为6.912 MHz 和30.72 MHz 的输出之间的相位锁定、我们在设置中无法观察到这种情况。 您能否确认是否可以在上述情况下实现锁相?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    是的、输出可以锁定到100Hz PRIREF、但对于 XO = 26MHz、我需要生成另一个配置。 我可以在下周提供。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我使用时钟发生器生成12.8MHz 输出。 即使在共享配置文件的20分钟后("e2e LMK05318B_XO = 12.8 MHz_PRIREF= 100Hz_OUT=30.72和6.912 MHz_OCT 21 2022.TCS")、输出锁定也不会发生。  是否应在整个过程中检查 SYNC_SW、或者在5秒内仅执行断言和取消断言就足够了? DPLL PRI_REF 的保持问题似乎可以使用适当的100Hz 时钟解决、但仍无法锁定到输入端。  是否应在"设置输出部分"中手动选择"频率规划"以避免 APLL2 P2后分频器?

    尝试不同的方案时: 更改了12.8MHz XO 的 EVM 默认配置文件(使其他参数保持恒定)、使用 PRI_REF (25MHz)观察输入端的输出锁定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jennifer。

    我们可以使用 APLL1将 PRIREF 锁定为 O/P 时钟。 但仍然使用 APLL2、我们无法锁定。

    测试详细信息和我们实现了锁相的 O/P 频率

    1)

    XO 频率= 12.8MHz

    PRIREF 频率= 100Hz

    O/P 时钟1频率= 6.25MHz

    O/P 时钟2频率= 31.25MHz

    2)

    XO 频率= 12.8MHz

    PRIREF 频率= 100Hz

    O/P 时钟1频率= 6.25MHz

    O/P 时钟2频率= 25MHz

    但我们无法使用 APLL1或 APLL2实现预期频率的30.72MHz 和6.912MHz 锁相。

    请尽快向我们发送配置文件、以确定哪个相位锁定我们的预期频率。

    客户无法继续前进、因为他正在等待预期频率的锁相。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    为了锁定基准并防止电路板进入保持状态、PRI_REF 信号是否有任何特定的占空比和上升时间要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    1. 我使用时钟发生器生成12.8MHz 输出。 即使在共享配置文件的20分钟后("e2e LMK05318B_XO = 12.8 MHz_PRIREF= 100Hz_OUT=30.72和6.912 MHz_OCT 21 2022.TCS")、输出锁定也不会发生。  
      1. 请回答以下问题、进一步详细说明"无法锁定输入":
        1. LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL 的状态信号是什么?
        2. 请让客户将 DPLL R 分频器和 DPLL FB 分频器路由到 STATx 引脚。 将这两个信号连接到示波器并共享屏幕截图、如我之前所述。
        3. 您是否看到两个波形漂移(示波器不能同时触发)?
        4. 检查这两个波形对于确定 DPLL 实际上是否不是锁相或是器件不报告 DPLL 锁定的问题至关重要。 如果报告有问题、则需要调整参考验证设置。
        5. 我设置了一个计时器、LOPL_DPLL 状态位清零大约需要50分钟。
    2. 是否应在"设置输出部分"中手动选择"频率规划"以避免 APLL2 P2后分频器?
      1. 是的、您可以手动设置 VCO 以避免 APLL2 P2后分频器。  
      2. 单击"计算频率计划"后、从"手动选择频率计划"部分选择所需的 VCO、然后选择"应用所选解决方案"。
      3. 我附加了一个新配置、其中仅使用 APLL2 P1。
      4. e2e.ti.com/.../e2e-LMK05318B_5F00_XO_3D00_12.8-MHz_5F00_PRIREF_3D00_100Hz_5F00_OUT_3D00_30.72-and-6.912-MHz_5F00_Nov-15-2022.tcs
    3. 是否应在整个过程中检查 SYNC_SW、或者在5秒内仅执行断言和取消断言就足够了?
      1. 当您想要使 SYNC 生效时、应选中 SYNC_SW (全局同步启用)。  
      2.  当 SYNC_SW = 1时、启用同步的输出或 PLL (CHN_SYNC_EN 或 PLLn_PN_SYNC_EN)将被静音。  请注意、如果在设置这些使能位之前检查 SYNC_SW、则不会进行同步。 在这种情况下、您必须进行切换(101)
      3. 在将 SYNC 取消置位(SYNC_SW = 0)后、SYNC'ED 输出将取消静音并进行相位对齐。
    4. 为了锁定基准并防止电路板进入保持状态、PRI_REF 信号是否有任何特定的占空比和上升时间要求?
      1. PRIREF/SECREF 输入使用边沿检测来验证、而不是基于占空比。
      2. 上升时间要求由数据表中注明的压摆率指定:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    LOPL_DPLL 也在我们的设置50分钟后被清除、但 LOFL_DPLL 在清除所有标志后读取状态时继续保持有效。 这可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    最好听 LOPL_DPLL 清零。 由于 DPLL LBW 较低(0.01Hz)、锁相(并报告)所需的时间要长得多。

    我还有类似的症状、LOFL_DPLL 持续切换。 这是我仍在研究的问题   、因为器件未正确报告 DPLL 频率锁定检测、实际上不是 DPLL 频率锁定的问题。 如果 LOPL_DPLL = 0、DPLL 将被锁定。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akanksh 、Gurunath、

    从我们11月17日的呼叫中、您请求了 PRIREF = 1Hz、10Hz 和1MHz 的配置以输出 6.912 MHz 和30.72 MHz。  

    今天、我可以提供以下配置:

    我已通过状态页面和 DPLL R & FB 分频器确认 DPLL 锁定。 并确认 频率在频率计数器上符合预期。

    请告诉我、如果您成功地使用这些配置实现了连续 DPLL 锁定。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我们尝试了共享的配置、观察结果如下:

    • PRIREF = 1MHz (之前为1Hz 或1PPS)  
      • LOPL 和 LOFL 标志被取消选中、但是 HIST_INTR 标志被置为有效。 您能否解释一下此标志表示什么?
      • R 分频器波形和 FB 分频器保持锁定状态。
      • PRI_REF 至输出时钟仍保持解锁状态。
    • PRIREF = 1pps (之前为1MHz)
      • 在这种情况下、LOPL 和 LOFL 标志被置为有效。
      • FB 分频器波形偏离被触发信号的 R 分频器波形。
      • PRI_REF 至输出时钟仍保持解锁状态。

    编辑:突出显示 PRI_REF 最后一条消息中的拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akanksh、

    一些意见和问题:

    • 关于 PRIREF = 1Hz/PPS 配置
      • Hist_INTR 是   DPLL 调优字历史更新的中断标志。 有关如何设置该参数的其他详细信息、请参阅数据表的第9.3.7.4节。 该位不指示锁定状态。 请注意、必须手动清除中断标志。  
      • 对于 DPLL R 和 FB 分频器、您的意思是"保持锁定状态"? 您能锁定吗?
        • 在我的工作台上、我观察到 FB 分频器在 PRIREF-周围移动(大约+/- 10ns)、随着 DPLL 的更新、预计会在输入周围发生漂移。
        • DPLL FB 分频器由 VCO 输出提供。 这个 FB 分频器代表 OUT 信号、这是因为在 VCO 输出之后、只有 PLL PN 分频器和输出通道分频器。 这意味着、如果 DPLL R 和 FB 分频器上存在锁定、则 PRIREF 和输出上应存在锁定。  
      • 您如何定义 PRIREF 和输出"未锁定"?
      • 可能是触发问题? 如果您在示波器上有此选项、则可以尝试将其设置为"Normal"模式。  
      • 您是如何获得1Hz 的? 请提供器件型号。
      • 该输入的信号电平是多少? 请确保输入符合规格。 单端输入应为1-2.6Vpp。  
      • PRIREF_VALSTAT 是否= 1?
    • 关于 PRIREF = 1MHz 配置
      • 您如何获得1MHz 的频率?  请提供器件型号
      • 该输入的信号电平是多少?  请确保输入符合规格。
      • PRIREF_VALSTAT 是否= 1?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    以下是我对问题的回答:

    1。对于 PRI_REF = 1MHz (前一响应中的拼写错误为1pps)

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134"]请注意,必须手动清除中断标志。

    是的、我选择了"清除所有标志"并通过单击"读取状态"选项获得标志状态。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134">对于 DPLL R 和 FB 分频器、您的意思是"保持锁定状态"? 您是否能够锁定

    在本例中、R 和 FB 分频器的相距为13ns。 该图如下所示:

    "保持锁定状态"意味着上述波形不会相互漂移、 Δt μ s 处于10ns 至14ns 范围内。

    [引用 userid="451450" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134]DPLL FB 分频器来自 VCO 输出。 这个 FB 分频器代表 OUT 信号、这是因为在 VCO 输出之后、只有 PLL PN 分频器和输出通道分频器。 这意味着、如果 DPLL R 和 FB 分频器上存在锁定、则 PRIREF 和输出上应存在锁定。  [/报价]

    但考虑到我们的输出频率为6.912 MHz 和30.72 MHz、它们来自 VCO2输出。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134"]您如何定义 PRIREF 和输出"未锁定"?[/quot]

    我们设置 PRI_REF 信号触发源(CH1)、并且 CH2连接到 EVAL 板的 OUT7_P。 当 PRI_REF 的上升沿与 OUT7_P 信号的上升沿对齐时、会确认两个信号之间的锁定。 通道2保持解锁至触发源(已连接视频文件)。

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_11_2D00_22-at-12.58.22-PM.mp4

    根据观察到的25MHz (CH2上)和 PRI_REF 1MHz (CH1上) CH7_P APLL1输出锁定至输入、并且共享相同的配置文件:

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_11_2D00_22-at-1.05.29-PM.mp4

    [引用 userid="451450" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134]\n 可能是触发问题? 如果您在范围[/quot]上有此选项、则可以尝试将其设置为"Normal"模式

    是的、在触发菜单中、模式被设定为"正常"模式。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134">您如何采购1Hz? 请提供器件型号。

    1MHz 和1Hz PRI_REF 时钟的时钟源来自 CG635合成时钟发生器、CMOS 1.8V 输出。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134"] PRIREF_VALSTAT 是否为1?[/quot]

    是的、PRIREF_VALSTAT=1。

     

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134"]关于 PRIREF = 1MHz CONFIG[/引用]

    这是与1 PPS 相关的响应、即 PRIREF (由于拼写错误、在之前被提到为1MHz)。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134">您如何采购1MHz?  请提供器件型号

    1MHz PRI_REF 时钟的源来自 CG635合成时钟发生器。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134">此输入的信号电平是多少?  请确保输入符合规格[/报价]

    信号电平为1.8V DC。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4416134 #4416134"] PRIREF_VALSTAT 是否为1?[/quot]

    是的、PRIREF_VALSTAT = 1。  

    是否能够针对10Hz 基准输入获得输出的基准锁定。 如果可能、您可以共享配置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛回复可能会延迟至11月21日这一周。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    根据数据表、有关相位对齐的信息。  在 SYNC_SW 进行0 -> 1 -> 0切换后、也看不到输出相位对齐。 此问题的可能原因是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    让我们再接一个电话进行讨论、因为这将有助于消除我的最后误解 我将发送一封电子邮件、看看您是否能做到这一点。 "锁定"和绝对相位对齐之间存在一些差异。 我想您可能需要零延迟模式功能。  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    以下是我们呼叫的后续步骤:

    1. 确保正确拧紧 SMA 连接(松动的连接可能会导致相位冲击)。
    2. 确保 PRIREF 输入符合数据表要求、即最小 VIH = 1.8V 且摆幅在1-2.6Vpp 之间。 我使用的输入为2.65V LVCMOS。
    3. 尝试使用不同的12.8MHz XO 输入源、例如信号发生器。
    4. 在调试 LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL 之前、确保 PRIREF_VALSTAT = 1。 按以下顺序启用验证检测器:
      1. 取消选中所有参考验证。 您应该会看到 PRIREF_VALSTAT = 1。
      2. 启用设置为 CMOS 转换率检测器模式和 VIH/VIL 电平检测器的振幅检测器。 如果输入满足所需的摆幅和 VIH/VIL 电平、您应该会看到 PRIREF_VALSTAT = 1。
      3. 启用验证计时器。 如果输入在指定时间内保持有效、它将报告 PRIREF_VALSTAT = 1。 在此状态下、振幅检测器必须在~6s 内有效才能报告有效。
      4. 启用1 PPS 相位检测器。 请注意,在我们的电话中,我说要增加1 PPS 探测器--这是不正确的,因为计数器已经达到最大抖动允许值(63)。 如果在分配的抖动允许范围内检测到1PPS 边沿、 则 PRIREF_VALSTAT = 1。
    5. 修改 LOPL 和 LOFL 阈值。
      1. 一直增大 LOPL 参数、直到始终得到 LOPL = 0。 一旦达到此状态、就在 LOPL = 1之前开始下降。 请注意、LOFL 和 LOPL 锁定和解锁阈值应保持相同的差异。 例如、对于 DPLL 相位锁定检测、LOCK = 28且解锁30。 如果您将锁定增加4、解锁也应增加4。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我们可以根据会议讨论的过程为1pps 时钟基准(来自 CG635)生成输入到输出时钟的相位锁定。  

    现在、我们的要求是锁定从我们的定制芯片生成的1pps 时钟、该时钟的最大可能时钟周期变化为1±0.00474秒、因此频率计数器也会观察到相应的频率变化。 在使用该时钟作为参考时、PRIREF 被选择~5秒、并在接下来的5秒内保持解锁状态。

    在这里  、PRIREF_VALSTAT = 1一直被确保到前一个应答中提到的4.c。

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161390/lmk05318bevm-ticspro-sw/4431823 #4431823"]启用验证计时器。 如果输入在指定时间内保持有效、它将报告 PRIREF_VALSTAT = 1。 在此状态下、振幅检测器必须在~6s 内有效才能报告有效[/QUERP]

    启用1pps 相位检测器后、DPLL 基准将保持从 PRIREF 到 HOLDOVER 的切换。

     由于 PRIREF_VALSTAT = 1未被确保、我没有尝试修改 LOPL 和 LOFL 阈值。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我们需要在获取正确的 DPLL LBW 更改以及 PRIREF = 9.9338Hz 对应的配置文件方面提供支持。 对于该频率、我们能够始终保持 PRIREF_VALSTAT = 1 (抖动容差在0.5us 以内)、因此可以将其用作 特定的基准频率。  

    已使用1Hz 配置文件(LMK05318B_XO = 12.8 MHz_PRIREF= 1PPS_OUT=30.72和6.912 MHz_11月18 2022.TCS)尝试以下操作、并对 PRIREF 进行了更改:

    当 LBW = 0.1Hz 时、R 分频器和 FB 分频器永远不会以极快的速度锁定和漂移。  

    2.如果 LBW = 0.01Hz (与1Hz 配置相同)、即使在观察30分钟后、R 和 FB 也保持2us 的间隔。

    此致

    Akanksh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    对于使用9.9338Hz 的 PRIREF 频率和可调谐的 LBW 频率以实现最佳性能和更快锁定、是否有任何可能的解决方案。  

    此致

    Akanksh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    我们将在接下来的几天内再次与您进行讨论。 很抱歉耽误你的时间。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer /Andrea、

    关于使用要使用的分数基准频率和 LBW 锁定 DPLL 的任何更新。 我能够在  输出端获得相当大的频率锁定。 即使 在监控~ 1小时后、R 分频器和 FB 分频器仍保持在200ns 至300ns 的偏移。 我使用的配置文件是 attached.e2e.ti.com/.../LMK_5F00_9.933755Hz_5F00_Working_5F00_20221216.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    对延误表示歉意。  

    对于如此低的 DPLL LBW 频率(~10Hz 等低频要求)、预期锁定时间较慢。

    我昨天测试了您的配置、在~1小时后达到了 LOPL=0、但 LOFL 被切换。 在示波器上、频率和相位显然已锁定(6.912 MHz、误差小于1ppm)。 我将设置保持一整晚运行、不会改变。 今天、我检查了输出仍然被锁定、LOPL=0 (LOPL 中断标志也没有被置位)、但是 LOFL 继续切换。 这是 LOFL 报告和错误触发的问题。

    通过详细查看 DPLL 寄存器设置、我发现频率锁定计时器值计算正确。

    仍然 不清楚为什么 DPLL 报告 LOFL。 我将需要与设计进行讨论、以便进一步了解。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:我们已离线继续此主题。