主题中讨论的其他器件: USB2ANY
你(们)好
我们有一个具有 LMK04828的电路板、该电路板通过3线 SPI 通过外部导线(长度为0.5m)进行配置。 我们无法看到 DCLK / SDCLK 上的输出。
DCLK -5MHz
SDCLK-5MHz
我们可以通过 SPI 配置或状态 LED 进行回读吗?
LMK 将通过 CLKIN1-100MHz 单端正弦波输入配置为分布模式、即1.89Vpp (9dBm) 和 CLKIN0 保持未连接状态。
下面随附的原理图和配置文件供参考。


CLKIN1电路。 CLKIN0保持打开。 CLKIN1 -交流耦合正弦波(9dBm)
LMK 配置文件:
e2e.ti.com/.../Config_5F00_clock_5F00_module-.txt
请告诉我们缺失的位置。
我们已经尝试捕获在数据上执行活动的 SPI 信号。
谢谢