This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无法在分配模式下配置自定义 LMK

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181507/lmk04828-custom-lmk-not-able-to-configure-in-distribution-mode

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

你(们)好  

我们有一个具有 LMK04828的电路板、该电路板通过3线 SPI 通过外部导线(长度为0.5m)进行配置。 我们无法看到 DCLK / SDCLK 上的输出。

DCLK -5MHz

SDCLK-5MHz

我们可以通过 SPI 配置或状态 LED 进行回读吗?

LMK 将通过 CLKIN1-100MHz 单端正弦波输入配置为分布模式、即1.89Vpp (9dBm) 和 CLKIN0 保持未连接状态。

下面随附的原理图和配置文件供参考。

CLKIN1电路。 CLKIN0保持打开。 CLKIN1 -交流耦合正弦波(9dBm)

LMK 配置文件:

e2e.ti.com/.../Config_5F00_clock_5F00_module-.txt

请告诉我们缺失的位置。

我们已经尝试捕获在数据上执行活动的 SPI 信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshiminarayana、

    1) 1)设置分发模式时、您是否单击了"设置模式"选项卡中的"设置分发"按钮?

    2) 2) LMK04828中会有什么输入端接(即 LVDS、LVPECL、LVCMOS、单端等)?

    此外、您还可以将 STATUS_LD 引脚设置为用作 SPI 回读。 要在 TICS Pro 中进行配置、请执行以下屏幕截图:

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们已将其设置为分布模式。

    我们将为 CLKIN1提供单端正弦波输入。 交流耦合。

    SPI 连接看起来正常。 我们仍然不是。 请查看上面随附的原理图和 txt 文件、告诉我们缺少的任何内容、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已经从 USB2Any 模块尝试过、

    • 分配模式(CLKIN1-100MHz)从未工作、我们观察到所有 LMK 电源轨看起来都正常(3.3V)、LDOBYP1和 LDOBYP2观察到2.5V 和1.5V
    • 我们已经尝试过具有外部 VCXO 100MHz 的双 PLL、它锁定一次(PLL1和 PLL2)、但观察到的输出频率不同、即对于输出时钟100MHz、我们观察到512MHz 和谐波。
    • 我们观察到 SPI 数据传输  
    • 之后它没有锁定。

    请提供任何待检查的建议、否则我们将丢失。 欢迎您提出调试建议。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshiminarayana、

    您为什么未组装 R67? CLKin1引脚的单端信号需要该49k Ω Ω 电阻器。 LVPECL 的输出设置似乎也不正确。 我建议您按照数据表中有关输入和输出端接的建议-(第104页和第105页)。 我还在下面提供了屏幕截图。

    我在实验室中使用您的配置设置了 EVM 板、它工作正常。 您还应该查看 EVM 的原理图并比较它们之间的设置(此处)。 我假设这是我在上面建议的解决方案、因为原理图上存在差异。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试时安装 R67 50Ohm 部件。

    我们曾看到配置了 LMK。 之后、它永远不会被配置。 所有电压都正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshiminarayana、

    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181507/lmk04828-custom-lmk-not-able-to-configure-in-distribution-mode/4451432 #4451432"] LVPECL 的输出设置似乎也不正确。 我建议您按照数据表中有关输入和输出端接的建议-(第104页和第105页)。 我还在下面添加了屏幕截图。

    如前所述、您的输出端接看起来与数据表中的端接不匹配、为什么在100nF 电容器之后有50 Ω 接地电阻? 我建议移除该电阻器并重试。 我已经在我的板上尝试了您的配置文件、它运行得很完美!

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   

    随着 SPI 线缆长度的缩短、我们能够使用 USB2Any 进行配置。

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    我还有一个关于 CLKIN_Type 格式的问题、

    双极或 MOS:这些是否会对 LMK 输出产生影响。

    假设、例如、差分 LVPECL 输入、如果我选择 MOS 输入、对于单端正弦波输入、如果我选择 MOS 输入类型、可以吗?

    是否有与性能相关的部门?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    如果您有 LVPECL 输入时钟、则建议使用具有交流耦合的双极输入类型。 如果您使用 MOS 输入类型、则需要确保 LVPECL 信号正确偏置、这可能涉及更多组件。

    如果输入信号在摆幅、压摆率和频率方面相当、则 MOS 和双极之间不会出现性能下降。 如果您将慢速压摆率正弦波与高边沿速率 LVPECL 信号进行比较、您将看到正弦波信号的附加抖动(在分配模式下)更高。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="52808" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181507/lmk04828-custom-lmk-not-able-to-configure-in-distribution-mode/4455560 #4455560"]如果将慢速压摆率正弦波与高边沿速率 LVPECL 信号进行比较,则正弦波信号的附加抖动(在分布模式下)会更高。

    你好  

    您能否更具体或更详细地解释这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请查看此博客 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-to-measure-additive-jitter-of-a-clock-buffer

    谢谢

    Julian