This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676173/tpl5110-tpl5110

器件型号:TPL5110

尊敬的每个人:

最近、我有一个项目要制作用于 LED 驱动的控制板。

我需要制作一个计时器来打开和关闭 LED 灯。

需要使用电阻器或 DIP 开关调整其总周期时间和导通时间。

因此、我决定使用两个 TPL5110来生成该脉冲信号、从而打开 LED 驱动器。

如果可以、您会推荐它吗?

我很担心 M_DRV 在10分钟、60分钟等很长时间后是否与来自另一个 DRV 的下降沿信号一起工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsong、
    感谢您的提问、负责的应用工程师将很快回答您的问题。
    感谢您的耐心等待。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己解决了!!! 添加了一些更复杂的电路。
    它的工作原理与我最初设计的一样好。