请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5110 尊敬的每个人:
最近、我有一个项目要制作用于 LED 驱动的控制板。
我需要制作一个计时器来打开和关闭 LED 灯。
需要使用电阻器或 DIP 开关调整其总周期时间和导通时间。
因此、我决定使用两个 TPL5110来生成该脉冲信号、从而打开 LED 驱动器。
如果可以、您会推荐它吗?
我很担心 M_DRV 在10分钟、60分钟等很长时间后是否与来自另一个 DRV 的下降沿信号一起工作。
谢谢。