Other Parts Discussed in Thread: TPL5110EVM, CC2541, TPL5100EVM, TPL5110, CC1310, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5110EVM 主题中讨论的其他器件: CC2541、 TPL5100EVM、 TPL5110、 CC1310、 CC2650
您好!
首先、我要通过以下链接"http://www.ti.com/product/TPL5110/technicaldocuments"阅读 TPL5110EVM 的文档
我了解 TPL5110EVM 工作功耗明显低于微控制器睡眠状态功耗的基本概念。 我明白了。
但我有以下问题:
问题1. TPL5110EVM 将在"关断时间"期间完全切断 MCU 的电源。 这意味着、当它再次恢复到"打开时间"时、MCU 的行为就像、只需上电、就必须重新初始化其所有例程、它是否消耗更多的功率而不是从睡眠状态唤醒?
问题2. 是否 有针对使用 CC2541或 CC2641等 MCU 的 Q1相关场景进行的任何文档/实验、以验证即使 MCU 必须恢复初始化、TPL5100EVM 仍能节能?
谢谢你。
磅