This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM 低频输出波形

Guru**** 2767725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675868/lmx2595evm-lmx2595evm-low-frequency-output-waveforms

器件型号:LMX2595EVM

尊敬的 TI 工程师:

我刚刚购买了 LMX2595EVM 板、并在低频(100m、200m、300m 和400m)下对其进行了测试。 波形(200MHz)如所附的图所示。 我认为波形不正确。 我认为波形应该是平方或正弦波。 此外、随着频率的增加、峰峰值电压会大幅降低。

我还在这里附加了我的电路设置。 我想知道我的电路板或设置是否存在任何问题?

谢谢!

Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、

    在这些较低的频率下、您应该得到一个方波。   在我们的电路板上、默认值为50欧姆的上拉电阻器。  TICSPro 上的设置似乎合理、看起来您会按预期获得200MHz 的输出。

    但是、我可以想到两个方面:

     示波器显示 "AC 1 Mohm"。  50欧姆应可获得更好的波形

    2. 我们的一些电路板上的射频 SMA 连接器存在制造问题。  具体而言、射频连接器的中心引脚并不总是焊接得很好。  您可能需要尝试不同的输出(RFoutAM、RFoutBP、RFoutBM)以确保不是这样。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    感谢您的回复。 我对输出波形还有另一个问题。 您说过、在较低的频率下、我们应该得到一个方波。 那么、我想知道我可以在哪个频率获得正弦波?

    Jessie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessie、

    在所有频率下、目的都是一个方波。 但在较高的频率下、较高谐波的损耗较高、因此输出开始看起来更像正弦波而不是方波。 在2GHz 及以下时、它看起来像是方波、在8GHz 及以上时、它看起来更像是正弦波。 这不是一个硬性和快速规则、但这是一个通用指南。

    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 我真的很感激!

    Jessie