This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq32000:RTC 电池寿命

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675411/bq32000-rtc-battery-life

器件型号:BQ32000

您好!

计算 RTC 纽扣电池寿命的公式是什么?

当客户需要此信息时、我能知道如何计算吗?

此致、

Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavishya,

    您可以通过将电池容量除以 BQ32000备用电源电流来估算电池寿命。

    例如、让我们使用250mAh 纽扣电池。 根据数据表中的图2、我们可以在 VCC = 2V 时确定 I_Back。 当 V_back = 3.0V 时、I_back 大约为90uA。 这样可实现大约250mAH / 90uA = 2777.778小时= 115.74天的电池寿命。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    但是、数据表中的 Iback 通常为1.2uA、当我们测量时、我们发现它为1uA。

    VCC=3.3V

    V-back = 3V

    RTC 纽扣电池容量220mAh

    根据您的计算结果、它应该是

    220mAh/1.5u =146666.67小时、即16年。

    使用的纽扣电池是 Maxwell CR2032、这对于16年的使用是不切实际的。  

    您能建议使用其他方法来确定电池的寿命吗?

    此致、

    Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavishya,

    这是一种估算电池寿命的标准方法。 对于您的设计限制、您可以乘以系数0.7: www.digikey.com/.../conversion-calculator-battery-life。

    当 VCC = 3.3V 且 Vback = 3V 时:将不会使用 Vback 并且将使用 VCC。 这样,在不使用备用电源的情况下,电池寿命为0.7*16年=11.2年。

    最后、数据表中给出的 Iback 值在特定测量条件下给出。 我建议在计算电池寿命时在您的应用中测量 Iback。

    此致、
    Boyd