Other Parts Discussed in Thread: BQ32000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ32000 您好!
计算 RTC 纽扣电池寿命的公式是什么?
当客户需要此信息时、我能知道如何计算吗?
此致、
Bhavishya AJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的回复。
但是、数据表中的 Iback 通常为1.2uA、当我们测量时、我们发现它为1uA。
VCC=3.3V
V-back = 3V
RTC 纽扣电池容量220mAh
根据您的计算结果、它应该是
220mAh/1.5u =146666.67小时、即16年。
使用的纽扣电池是 Maxwell CR2032、这对于16年的使用是不切实际的。
您能建议使用其他方法来确定电池的寿命吗?
此致、
Bhavishya AJ